1903478_ja-JP

取消
显示结果 
显示  仅  | 搜索替代 
您的意思是: 

1903478_ja-JP

1903478_ja-JP

S32G3メモリ対応一覧

こんにちは、NXPの同僚
データシートには S32G3 で DDR、NOR フラッシュ、および EMMC がサポートされているようですが、互換性がテストされた DDR およびその他のメモリのリストを教えてください。

市場に出回っているny LPDDR4プロトコル準拠のDRAMが最大密度4GBのS32G3と接続できる場合、フィットネステストを行っていませんか?

返信を期待しています。

いつもご利用いただき、ありがとうございます。

Re:S32G3メモリサポートリスト

----LPDDR4プロトコルは標準ですが、これはあまり従来型ではありませんが、各DDRメーカーもいくつかの違いがあります。これが、多くのSOCが理論的にはリストを提供していますが、直接の使用には適していません。
----これは他のEMMCやNORにも当てはまりますか?

标记 (1)
无评分
版本历史
最后更新:
‎11-21-2025 09:34 PM
更新人: