1903379_zh-CN

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

1903379_zh-CN

1903379_zh-CN

SDK 版本:没有为频道发声选择中间件

你好

我正在尝试按照这本用户手册 KW45B41Z-LOC 板用户手册 (nxp.com) 在 KW45 LOC 板上运行频道发声示例并版本 SDK。

BLEDev_1-1720497611759.png


但是看来 SDK 生成器没有选项中间件 " 无线本地化 "。你能帮忙检查一下吗?

BLEDev_2-1720497666201.png


谢谢!


Re: SDK build: No middleware selection for Channel sounding我正在探索使用 KW45B41Z-EVK 进行通道探测。这些无线本地化示例还能用吗?如果是,能否与大家分享?我也没有在 SDK 生成器中找到关于它们的任何信息。

最美好的祝愿,
Fabian
Re: SDK build: No middleware selection for Channel sounding

,里卡多、

在使用 KW45B41Z-LOC 板进行声道声音评估时,我遇到了同样的问题。编译/下载 SDK 时没有 " 无线本地化 " 中间件。

你能不能把包含无线本地化中间件和 wireless_ranging 示例/项目的 SDK 发给我?如果您能给我发送 "AN13974 - 低功耗蓝牙本地化应用笔记",我将不胜感激。

谢谢!


Re: SDK build: No middleware selection for Channel sounding

您能把无线本地化 SDK 也发给我吗?
我一直在查看 AN13974 - 低功耗蓝牙本地化应用笔记(修订版 1.2,2024 年 6 月),并想实施文档中描述的解决方案。但是,我找不到应用笔记中参考的关联代码或 SDK 示例。

Re: SDK build: No middleware selection for Channel sounding

@Ricardo_Zamora你能把无线本地化 SDK 也发给我吗?

我有 KW32W148,但也应该有 KW45 代码。如果 Channel Sounding 和 Ieee802.15.4 能在同一个板上同时运行,我会非常高兴。我需要将通道探测结果通过 Ieee802.15.4 传输到我们的数据采集网络。

回复: SDK build: No middleware selection for Channel sounding

嘿,您收到 "无线本地化 "SDK了吗?我还在尝试运行通道声音示例。如果您有,能否将副本作为附件发给我?非常感谢

Re: SDK build: No middleware selection for Channel sounding我也遇到了同样的问题,您能给我发一条私人信息吗?Re: SDK build: No middleware selection for Channel sounding

你好


希望你一切顺利。您有 KW45B41Z-LOC 吗?


我给你发了私信。


顺祝商祺!

里卡多

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎11-21-2025 08:56 AM
Updated by: