1901519_ja-JP

取消
显示结果 
显示  仅  | 搜索替代 
您的意思是: 

1901519_ja-JP

1901519_ja-JP

SJA1110 SDK のインストール

こんにちは、SJA1110 RTD SDKをインストールしたいです。S32プラットフォームV3.5.12用のS32DSをインストールしました。SW32G_SJA11XX_ETH_SWITCH_4.4_1.0.0_DS_updatesite_D2306.zip、SW32SJA1110_XJA11XX_ETH_PHY_4.4_1.0.5_DS_updatesite_D2405.zip、SJA11XX_RTD_4.4_1.0.1_P01_D2404_DS_updatesite.zipをダウンロードしてインストールしました。SJA11XX_RTD_4.4_1.0.1_D2312_DS_updatesite.zip、SJA11XX_ETH_SWITCH_4.4_1.0.0_DS_updatesite_D2306.zipですが、

Re:SJA1110 SDKのインストール



こんにちは、SDKの使用に苦労しました。いくつかの(古い?)文書によると、S32 Design Studio for S32プラットフォームヘルプ-> S32 DSの拡張と更新リストに表示されるはずだそうです。
そうではありません。.zipファイルを抽出してS32 SDKをインストールする必要がありましたそしてヘルプ-> 新しいソフトウェアのインストール...-> " 追加..." と " ローカル..."。" Archiveは試しませんでした..." と.zipセレクション、これもうまくいくかもしれません。

よろしく

标记 (1)
无评分
版本历史
最后更新:
‎11-21-2025 09:35 PM
更新人: