MIPI-DSIベースのLCDディスプレイのドライバーコードをカスタムIMXrt1170カードに実装します。
その前に、LCDIFv2 MIPI DSIベースのSDKの例を理解しようとしています。
私は1つの点を理解できませんでした:以下に示すように、SDKサンプルコードのディスプレイのSS、VFP、およびVBP設定値は、RK055MHD091パネルのデータシートとは異なります。(datsheet によると、両方の値はそれぞれ 2 である必要があります)。BSPの値コードはどのように計算されますか?どこが足りないの?感謝。
データシートには、VFPおよびVSPの設定については、アプリケーションノートを参照してくださいと記載されています。しかし、どのアプリケーションノートかについては言及されていませんか?
Hi @burhanhagi ,
ご理解いただきありがとうございます。私はこの問題について社内の専門家と再度話し合い、理論的には値が指定された最小値よりも大きくするだけでよいことを確認しました。SDKの構成は、ベンダーが提供する最適な結果からのものであり、SDKの構成を参照するか、自分で微調整を試みることができます。
これがお役に立てば幸いです!
よろしくお願いいたします
ギャビン
こんにちは@Gavin_Jia、前の投稿で追加した写真をご覧のとおりです。コード内の HS、HBP、HFP の値が正しく入力されました。これらの値は、データシートの値と一致します。また、min として指定されます。データシートの値。以下を参照してください。
繰り返しになりますが、VFPとVBPの値がどのように計算されるのかを理解することが重要です。ありがとうございました
Hi @burhanhagi ,
NXP MIMXRTシリーズにご興味をお寄せいただきありがとうございます。
垂直/水平のフロント/バックポーチの値はディスプレイに依存しており、適切な値はディスプレイデータシートのドキュメントに記載されています。
コードとデータシートを見ると、コードの内容は必要な一般的な値である必要がありますが、データシートには一般的な値は示されていません。なぜここにないのかわからないので、内部で確認する必要があります。
よろしくお願いいたします
ギャビン