1898408_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

1898408_ja-JP

1898408_ja-JP

Romブートローダが内部フラッシュからダウンロードしたイメージを復号化しない

こんにちは、皆さん。

現在、OTAPの更新に取り組んでいます。BLEデバイスをクライアントとして作成しました。IOT Toolboxアプリを使用してデバイスとモバイルと通信でき、bleotaファイルはPCBに正常に転送されます(KW45マイクロコントローラーを使用)が、ダウンロード後、アプリケーションが実行されていません。フラッシュでJ-memを使用すると、ファイルがダウンロードされているのも確認できます。システムのリセット後、Rom Bootloaderはフラッシュからイメージをインストールしようとしますが、Bootloaderはダウンロードしたイメージを完全に復号化できず、途中で停止します(メモリ位置を確認して確認しました)。この問題を解決するために私を助けていただけませんか。

私が追加したいもう1つのポイントは、uartを使用して同じファイルをsb3形式でフラッシュする場合、つまり blhost -p COM8 receive-sb-file application.sb3、正しく点滅し、アプリケーションが実行中です。


KW45 #OTAP

Kinetis Wシリーズ・マイクロコントローラRe:Romブートローダが内部フラッシュからダウンロードしたイメージを復号化しないNBUイメージと新しいsdkフレームワークとドライバーを更新した後、OTAPは正常に動作するようになりました。
Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎11-21-2025 04:48 PM
Updated by: