こんにちはチーム、
このデザインでは、SNVS バンクの GPIO がタンパー ピンではない MIMXRT1176CVM8A を使用しています。コントローラーに別のバッテリーバックアップRTCインターフェースがあるため、バッテリーをVDD_SNVS_INに接続していません。
VDD_SNVS_INには3.3Vの外部電源を接続しています。VDD_SNVS_ANAの出力は1.8Vで、これは電源に与えられNVCC_SNVS。
ただし、設計上のGPIOが不足しているため、SNVSバンクのGPIOを通常のGPIOピンとして使用することを考えています。
しかし、VDD_SNVS_ANAをNVCC_SNVSに接続すると、SNVSバンクのすべてのピンの最大ソース/シンク能力は1mAになり、必要な量を大幅に下回ります。
そこで、外部VDD_1V8をNVCC_SNVSにつなげることを考えています。
これを調べて、それができるかどうか提案していただけますか?
私たちの意図は、外部1.8VをNVCC_SNVSに接続し、SNVSバンクのGPIOを利用して、LEDのMOSFETドライバーを駆動するためのより高い電流駆動能力を持つことです
チップの内部LDO VDD_SNVS_ANAは、NVCC_SNVSで接続する必要があります。推奨事項以外の構成を使用することはお勧めしません。
よろしくお願いいたします
オマル