1897607_ja-JP

取消
显示结果 
显示  仅  | 搜索替代 
您的意思是: 

1897607_ja-JP

1897607_ja-JP

特定のHDMI画面解像度800x480、i.MX8M-Plusを使用

こんにちは

私はi.MX8M-Plus CPUを統合するコンピュラボのiot-gate-imx8plusを使っていますが、HDMIインターフェースで解像度800x480の特定の画面を使うのが難しいです

プロセッサのリファレンスマニュアルから、私は次のことを読みました:

HDMI 2.0a Tx は 1 台のディスプレイに対応

解像度:740x480p60、720x480p60、1280x720p60、1920x1080p60、1920x1080p120、3840x2160p30

したがって、必要な解像度がリストにありません。そんな解決は可能なのでしょうか?

私はカスタムEDIDファイルを設定し、video =カーネルパラメータで800x480の解像度を強制して遊んでトピックに取り組み始めましたが、それでも機能しません。私が成功させる最善のことは、HDMIを接続し、HDMIインターフェースに利用可能なモードがないためにウェストンが文句を言うことです

このトピックに関するフィードバックをいただきありがとうございます(何度も議論されているようですが、明確な答えは出されていません)。

ジョエル

日時:特定のHDMI画面解像度800x480、i.MX8M-Plusを使用

申し訳ありませんが、hdmiドライバーに関する情報はLinuxリファレンスマニュアルにあります

https://www.nxp.com/docs/en/reference-manual/IMX_REFERENCE_MANUAL.pdf

よろしくお願いします。

标记 (1)
无评分
版本历史
最后更新:
‎11-21-2025 04:49 PM
更新人: