1895446_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

1895446_ja-JP

1895446_ja-JP

カーネルドライバのIIO ADCサンプルコード

S32G2 のカーネル ドライバーを使用して、いくつかの IIO ADC 入力チャネルを設定しようとしています。私が従うことができる例があるかもしれないと思っていましたか?

「include / linux / iio」ディレクトリの下の消費者機能を使用してADCのチャネルを要求および設定する必要があるかどうかわかりませんか?チャンネルが設定されると、
ポーリングまたは割り込みを通じて定期的に値をキャプチャし、その値をsysfsドライバーノードに書き込む必要があります。

なお、NXPコミュニティフォーラムやカーネルドキュメント(カーネルバージョン5.15)には、S32Gの例が見つかりませんでした。

どんな援助もありがとう。

Re:カーネルドライバのIIO ADCサンプルコード提案に従って、NXPの「s32cc_adc.c」のADCコードの一部を実装することにしましたLinuxドライバーを新しいドライバーに。Re:カーネルドライバのIIO ADCサンプルコード

BSP 39.0 とカスタム ボードを使用しています。

また、いくつかのドキュメントを見ると、iio_channelを取得するには、確立されたiio_mapが必要ですか?iio_mapはすでにYoctoで生成されていますか、それともボードのdtsファイルで設定する必要があるものですか?

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎11-21-2025 11:05 PM
Updated by: