1895104_ja-JP

取消
显示结果 
显示  仅  | 搜索替代 
您的意思是: 

1895104_ja-JP

1895104_ja-JP

S32G3 Linux BSP 38.0 linuxptp パッケージの問題

こんにちは、コミュニティ。

S32G-VNP-RDB3 ボードを使用し、Linux BSP 38.0 を構築して PFE と PTP を開発しています。

ユーザーマニュアルによると、linuxptpツール(ethtool、ptp4lなど)がデフォルトでインストールされています。ただし、Linux BSPで ethtool または ptp4l コマンドを実行すると、コマンドが見つかりませんが出力されます。

ユーザーマニュアルに従ってYOCTOを使用してBSPを構築しましたが、linuxptpのために何か特別なことが必要ですか?

Re:S32G3 Linux BSP 38.0 linuxptpパッケージの問題

ありがとう、それはとても役に立ちました。

Re:S32G3 Linux BSP 38.0 linuxptpパッケージの問題

ご回答ありがとうございます。

「base」ではなく「fsl-image-auto」で再ビルドすると、PTP機能が有効になっています。

ありがとうございます。

ああ、それからもう一つ、SDカードにビルド済みのtgzファイルを設定する方法と、このビルド済みのtgzファイルにSJA1110スイッチファームウェアが含まれているか教えていただけますか?

标记 (1)
无评分
版本历史
最后更新:
‎11-21-2025 09:40 PM
更新人: