皆さん、こんにちは
現在、MC33665AにはS32K3-BMS-SDK-1.0.2を使用しています。ドライバー (および 800 V BMS リファレンス デザイン) には、「HW Sync」の構成があります。
次のように構成されます。
ドライバーのユーザーマニュアルには、次のものがあります。
Phy_665a デバイスがユーザーが選択可能な GPIO ピンを切り替えて、SYNC 入力ピン (GPIO6) のトリガーを提供できることをシステムに通知するかどうかを指定します。
ただし、MC33665A製品のデータシートRev.3には、この機能に関するものや設定方法がまったく見つかりません(例:割り込みです)。
詳しく説明したり、正しい方向を指し示したりしていただけますか?
この場合、たとえば、HW Syncをトリガーするために満たす必要がある前提条件(または一般的にSYNCピンを使用できること)をここで確認したいと思います
感謝
アンドレアス
Hi Jozef,
返信ありがとうございます。
では、これは基本的に、リクエストキューハイイベント割り込みでGPIOを構成するための派手な方法ですか?
データシートには、キューが 1 つ (split req/res) しか表示されないため、"HW QUEUE full of requests" が他に何を意味するのかわかりません。
BR
Andreas
Hi Andreas,
アプリケーションエンジニアからの回答は以下をご覧ください。
説明
HW SYNCトリガー入力とSYNC SIGNALING出力は別物です
HW SYNCトリガー入力は常にGPIO 6であり、HW QUEUEがリクエストでいっぱいでトリガーを受信する準備ができていることをユーザーに通知するために、ピントグルの可能性を提供します(GPIO 6とは異なります)。アプリケーションはHW SYNC SIGNALを監視でき、その状態の変化が検出されると、GPIO6でSW SYNC TRIGGERを提供できます
よろしくお願いします、
Jozef
Hi Andreas,
HVBMSを扱うアプリケーションチームに、ドライバーの設定についての説明を求めました。GPIO5 が設定されている理由と、SYNC が出力として設定されている理由。彼らが私に答えるならすぐに、私は間違いなくあなたに返信します。
ご理解いただきありがとうございます。
よろしくお願いします、
Jozef
Hi Jozef,
返信ありがとうございます。
今では、私たちは異なることについて話していることを知っています。MC33665A の入力ピン である「SYNC」ピンについては、私も全く同感です。
ただし、ドキュメントに記載されている BMS SDKドライバーのHW_SYNC_SIGNALについて話しています。
Phy_665a デバイスがユーザーが選択可能な GPIO ピンを切り替えて、SYNC 入力ピン (GPIO6) にトリガーを提供できることをシステムに通知するかどうかを指定します。
これは、MCUがSYNC信号を使用できる/使用すべきである前に、MC33665Aが行うことについて明確に語っています。MC33665A の出力ピン です。
これもリファレンス デザインでは GPIO5 としてコンフィギュレーションされていることに注意してください。
実際、私の理解では、MC33665A用のBMS SDKドライバーは、SYNC信号自体を特別にサポートしていません(これは問題ありません)。
感謝
アンドレアス
Hi Andreas,
表3を参照してください。MC33665Aデータシートで。GPIO6ピンは、実際には同期入力としてのみ設定できます。また、5.4.4.3.1 と 5.6.5 のセクションでは、同期入力として説明されている GPIO6 と図 4 にも記載されています。共有したSYNCはMCUからの出力です。
MC33665Aデータシートのセクション9.1から。
よろしくお願いします、
Jozef
Hi Jozef,
迅速な返信をいただきありがとうございます。
このアプリノートについて覚えておいていただきありがとうございます。
しかし、ドライバーから言及された「HW_SYNC」ピンについてはまだ何も見つかりません。私が理解している限り、これはMC33665AのGPIO出力であり、したがってMCUへの入力です。
ドライバーのUMの説明に記載されているように、MCUにSYNC信号の準備ができていることを通知するMC33665Aについては何も読んでいませんか?
また、前述のアプリケーションノートにはサイドバンド信号として示されていません。
BR
Andreas
Hi Andreas,
同期入力としてのGPIO6ピンの設定と機能の説明については、MC33665A SPIアプリケーションノートのセクション3.2以降を参照してください。アプリケーションノートは、 MC33665A製品ページのセキュアファイルからダウンロードしてください。
よろしくお願いします、
Jozef