1894890_ja-JP

取消
显示结果 
显示  仅  | 搜索替代 
您的意思是: 

1894890_ja-JP

1894890_ja-JP

imx-6.1.55-2.2.0は、IW611モジュールのBluetoothおよびWi-Fi機能(ドライバー/ファームウェア)をサポートしていますか?

質問
imx-6.1.55-2.2.0は、IW611モジュールのBluetoothおよびWi-Fi機能(ドライバー/ファームウェア)をサポートしていますか?

背景
BluetoothとWi-Fi機能が動作しませんでした。
以下の記事のように、サポートされていない可能性があるため、念のため確認したいと思います。
https://community.nxp.com/t5/i-MX-Processors/Bluetooth-on-i-MX93-EVK/m-p/1732571?profile.language=ja

【付録】
・開発環境:IMX-6.1.55-2.2.0
---------------
リポジトリ init -u https://github.com/nxp-imx/imx-manifest-b imx-linux-mickledore -m imx-6.1.55-2.2.0.xml
リポジトリ同期 -j'nproc'
---------------
・SoC:imx8mm
https://www.nxp.jp/products/processors-and-microcontrollers/arm-processors/i-mx-applications-process...
・wifi/btモジュール:IW611
https://www.nxp.jp/products/wireless-connectivity/wi-fi-plus-bluetooth-plus-802-15-4/2-4-5ghz-dual-b...

i.MX 8M | i.MX 8M Mini | i.MX 8M NanoRe:imx-6.1.55-2.2.0はIW611モジュールのBluetoothおよびWi-Fi機能(ドライバー/ファームウェア)をサポートしていますか?

こんにちは、@takeshi100 

フィードバックとテストをありがとう。

それでは、このケースをひとまず閉じます。

顧客ボードを確認してください、私たちの側から何かが必要な場合は、私たちに新しいケースを作成することをお気軽にください。

よい一日を~

よろしくお願いいたします。

クリスティン。

Re:imx-6.1.55-2.2.0はIW611モジュールのBluetoothおよびWi-Fi機能(ドライバー/ファームウェア)をサポートしていますか?

どうもありがとうございました。

カスタムボードの配線が悪かったようです。
たとえば、空中配線などです。

wifi/btモジュールをimx8mm-evkボードのSDスロットに直接差し込んだところ、うまくいきました。

Re:imx-6.1.55-2.2.0はIW611モジュールのBluetoothおよびWi-Fi機能(ドライバー/ファームウェア)をサポートしていますか?

こんにちは、@takeshi100 

この問題に関する最新情報はありますか?

他に何かできることはありますか?


よろしくお願いいたします。

クリスティン。

Re:imx-6.1.55-2.2.0はIW611モジュールのBluetoothおよびWi-Fi機能(ドライバー/ファームウェア)をサポートしていますか?Re:imx-6.1.55-2.2.0はIW611モジュールのBluetoothおよびWi-Fi機能(ドライバー/ファームウェア)をサポートしていますか?

こんにちは、@takeshi100 

M.2を使用している場合は、sdioインターフェースに変換して8MMに接続します。

では、どのusdhcインターフェースを使用していますか?USDHC1またはUSDHC2?

確認するためにdtsファイルを提供していただけますか?

あなたは私たちのi.mx8mm-evk.usd-wifi.dtsを参照して、DTSファイルを変更することができます。

参考までにimx8mm-evk-usd-wifi.dtsファイルを添付してください。

また、ボリュームを確認してくださいtagモジュールのe、それは1.8vです。


よろしくお願いいたします。

クリスティン。

Re:imx-6.1.55-2.2.0はIW611モジュールのBluetoothおよびWi-Fi機能(ドライバー/ファームウェア)をサポートしていますか?

また、私の考えが正しければ、I.MX8MM-lpddr4-evkを使用しているので、IW611-EVKまたはモジュールを使用していることをお知らせください。
>私はムジュールを使用しています。また、imx8mm evkボードは使用せず、カスタムボードを使用します。私はimx8mm-evkベースの環境で開発しています。

どのパートナーのモジュールですか?モジュールの名前とモデルを教えてください。
> 村田 LBEE5PL2DL

M.2インターフェースまたはMicro-SD(SDIO)インターフェースを使用していますか?
>モジュールにはM.2インターフェースがあります。ただし、SDIOインターフェースに変換してIMX8mmを接続します。

Re:imx-6.1.55-2.2.0はIW611モジュールのBluetoothおよびWi-Fi機能(ドライバー/ファームウェア)をサポートしていますか?

こんにちは、@takeshi100 

フィードバックをいただき、dmesgログを共有していただきありがとうございます。

あなたの与えられたログから、私は「cmd53読み取りエラー= -84」と表示されます、このエラーは通常SDIO通信に関連しています。

あなたの側のSDIOがうまく機能していないと思います。

また、私の考えが正しければ、I.MX8MM-lpddr4-evkを使用しているので、IW611-EVKまたはモジュールを使用していることをお知らせください。どのパートナーのモジュールですか?モジュールの名前とモデルを教えてください。

M.2インターフェースまたはMicro-SD(SDIO)インターフェースを使用していますか?

また、SDIOカードが何に検出されるかを確認するために、完全なdmesgログも提供してください。

よろしくお願いいたします。

クリスティン。

Re:imx-6.1.55-2.2.0はIW611モジュールのBluetoothおよびWi-Fi機能(ドライバー/ファームウェア)をサポートしていますか?

お返事ありがとうございます!!

もう一つ質問があります。

「ファームウェアの初期化に失敗しました」が発生しましたが、原因は何でしょうか?

■dmesg

[ 68.575414] Bluetooth:hci0:FWダウンロードタイムアウト。
[ 106.215891] 監査: type=1334 audit(1677838659.548:10):prog-id = 11 op = LOAD
[ 106.216164] 監査: type=1334 audit(1677838659.548:11)prog-id = 12 op = LOAD
[ 106.604233] 監査: type=1006 audit(1677838659.936:12):pid=714 uid=0 old-auid=4294967295 auid=0 tty=(なし) old-ses=4294967295 ses=1 res=1
[ 106.604259] 監査: type=1300 audit(1677838659.936:12):arch=c00000b7 syscall=64 success=yes exit=1 a0=8 a1=ffffee1feb00 a2=1 a3=0 items=0 ppid=1 pid=714 auid=0 uid=0 gid=0 euid=0 suid=0 fsuid=0 egid=0 sgid=0 fsgid=0 tty=(なし) ses=1 comm="(systemd)" exe="/lib/systemd/systemd" key=(null)
[ 106.604272] 監査: type=1327 audit(1677838659.936:12):proctitle="(systemd)"
[ 106.635476] 監査: type=1334 audit(1677838659.964:13):prog-id = 13 op = LOAD
[ 106.635960] 監査: type=1300 audit(1677838659.964:13):arch=c00000b7 syscall=280 success=yes exit=8 a0=5 a1=ffffca6afa98 a2=90 a3=0 items=0 ppid=1 pid=714 auid=0 uid=0 uid=0 gid=0 euid=0 suid=0 fsuid=0 egid=0 sgid=0 fsgid=0 tty=(なし) ses=1 comm="systemd" exe="/lib/systemd/systemd" key=(null)
[ 106.635978] 監査: type=1327 audit(1677838659.964:13):proctitle="(systemd)"
[ 106.635991] 監査: type=1334 audit(1677838659.968:14):prog-id=13 op=UNLOAD
[ 106.636000] 監査: type=1334 audit(1677838659.968:15):prog-id = 14 op = LOAD
[ 133.471801] wlan:MWLANドライバーをロードしています
[ 133.472782] wlan:バスドライバーに登録...
[ 133.479041] ベンダー=0x0471 デバイス=0x0205 class=0 function=1
[ 133.479144 ] モールハンドルオプスを取り付け、カードインターフェースタイプ:0x109
[ 133.479154] モジュール パラメータから rps を 0 に設定
[ 133.479918] SDIW612: usr cfg からの init モジュールパラメータ
[ 133.480001] card_type: SDIW612、構成ブロック: 0
[ 133.480013] cfg80211_wext=0xf
[ 133.480017] max_vir_bss=1
[ 133.480023] cal_data_cfg=なし
[ 133.480027] ps_mode = 1
[ 133.480031] auto_ds = 1
[ 133.480039] host_mlme=有効にする
[ 133.480044] fw_name=nxp/sduart_nw61x_v1.bin.se
[ 133.480073] SDIO: max_segs=128 max_seg_size=65535
[ 133.480080] rx_work=1 cpu_num=4
[ 133.480088] moal_recv_amsdu_packetを有効にする
[ 133.480119] MLANアダプター operations.card_typeを取り付け0x109。
[ 133.480562] wlan:TX SGモードを有効にする
[ 133.480568] wlan:RX SGモードを有効にする
[ 133.483557] ファームウェアのリクエスト: nxp/sduart_nw61x_v1.bin.se
[ 134.214562] Wlan: FW のダウンロード終了、firmwarelen=998324 ダウンロード済み 911924
[ 134.616808] WLAN FWがアクティブです
[ 134.616819] on_time 134613435875
[ 134.617284] cmd53 読み取りエラー=-84
[ 134.617311] WLAN:cmd53読み取りレジスタが失敗しました:-1 port = 0 retry = 0
[ 134.617366] cmd53読み取りエラー=-84
[ 134.617386] WLAN: cmd53 読み取りレジスタが失敗しました: -1 port=0 retry=1
[ 134.617438] cmd53読み取りエラー=-84
[ 134.617459] WLAN:cmd53読み取りレジスタが失敗しました:-1 port = 0 retry = 2
[ 134.617484] wlan: mp_regs を読み取れません
[ 134.636564] cmd53読み取りエラー=-84
[ 134.636593] WLAN:cmd53読み取りレジスタが失敗しました:-1 port = 0 retry = 0
[ 134.636648] cmd53読み取りエラー=-84
[ 134.636672] WLAN:cmd53読み取りレジスタが失敗しました:-1 port = 0 retry = 1
[ 134.636725] cmd53読み取りエラー=-84
[ 134.636747] WLAN: cmd53 読み取りレジスタが失敗しました: -1 port=0 retry=2
[ 134.636774] wlan:mp_regsを読み取れません
[ 139.743771] タイムアウト cmd id (139.740383)FUNC_INIT [0xa9]、行為 = 0x0
[ 139.743809 ] a9
[ 139.743816] 00
[ 139.743822] 08
[ 139.743829] 00
[ 139.743836] 01
[ 139.743844] 00
[ 139.743851] 00
[ 139.743858] 00
[ 139.743867] 00
[ 139.743872] 00
[ 139.743879] 00
[ 139.743886] 00
[ 139.743893] 00
[ 139.743900] 00
[ 139.743907] 00
[ 139.743914] 00

[ 139.743928] BSSタイプ = 0 BSSロール= 0
[ 139.743935] ------------ダンプ情報-----------
[ 139.743940] コマンドタイムアウト
[ 139.743947] 保留中のコマンド ID: 0x242 ioctl_buf=000000000000000000000
[ 139.743954] 保留中のコマンド ID: 0x3 ioctl_buf=00000000000000000000
[ 139.743958]保留中のスキャン・コマンドはありません
[ 139.743963] mlan_processing = 0
[ 139.743969] main_lock_flag =0
[ 139.743976] main_process_cnt =3
[ 139.743982] delay_task_flag = 0
[ 139.743989] mlan_rx_processing = 0
[ 139.743994] rx_pkts_queued=0
[ 139.744002] more_task_flag = 0
[ 139.744009] num_cmd_timeout = 1
[ 139.744016] last_cmd_index = 1
[ 139.744024] last_cmd_id =
[ 139.744030] 0x0
[ 139.744038] 0xa9
[ 139.744045] 0x0
[ 139.744053] 0x0
[ 139.744060] 0x0
[ 139.744067] 0x0
[ 139.744074] 0x0
[ 139.744081] 0x0
[ 139.744089] 0x0
[ 139.744096] 0x0

[ 139.744108] last_cmd_act =
[ 139.744113] 0x0
[ 139.744120] 0x0
[ 139.744125] 0x0
[ 139.744130] 0x0
[ 139.744136] 0x0
[ 139.744141] 0x0
[ 139.744146] 0x0
[ 139.744151] 0x0
[ 139.744157] 0x0
[ 139.744162] 0x0

[ 139.744173] last_cmd_resp_index = 0
[ 139.744178] last_cmd_resp_id =
[ 139.744183] 0x0
[ 139.744188] 0x0
[ 139.744193] 0x0
[ 139.744199] 0x0
[ 139.744204] 0x0
[ 139.744209] 0x0
[ 139.744214] 0x0
[ 139.744219] 0x0
[ 139.744225] 0x0
[ 139.744230] 0x0

[ 139.744240] last_event_index = 0
[ 139.744246] last_event =
[ 139.744250] 0x0
[ 139.744256] 0x0
[ 139.744261] 0x0
[ 139.744266] 0x0
[ 139.744271] 0x0
[ 139.744277] 0x0
[ 139.744282] 0x0
[ 139.744287] 0x0
[ 139.744292] 0x0
[ 139.744298] 0x0

[ 139.744308] num_data_h2c_failure = 0
[ 139.744313] num_cmd_h2c_failure = 0
[ 139.744319] num_data_c2h_failure = 0
[ 139.744325] num_cmdevt_c2h_failure = 0
[ 139.744330] num_int_read_failure = 2
[ 139.744336] last_int_status = 0
[ 139.744341] num_alloc_buffer_failure = 0
[ 139.744347] num_pkt_dropped = 0
[ 139.744353] num_no_cmd_node = 0
[ 139.744358] num_event_deauth = 0
[ 139.744363] num_event_disassoc = 0
[ 139.744369] num_event_link_lost = 0
[ 139.744374] num_cmd_deauth = 0
[ 139.744380] num_cmd_assoc_success = 0
[ 139.744385] num_cmd_assoc_failure = 0
[ 139.744391] num_cons_assoc_failure = 0
[ 139.744396] cmd_resp_received=0
[ 139.744402] event_received=0
[ 139.744407] max_tx_buf_size=4096
[ 139.744413] tx_buf_size=2048
[ 139.744419] curr_tx_buf_size=2048
[ 139.744424] data_sent=1 cmd_sent=1
[ 139.744431] ps_mode=1 ps_state=0
[ 139.744437] wakeup_dev_req=0 wakeup_tries=0 wakeup_timeout=0
[ 139.744443] hs_configured=0 hs_activated=0
[ 139.744449] pps_uapsd_mode=0 sleep_pd=0
[ 139.744455] tx_lock_flag = 0
[ 139.744461] scan_processing = 0
[ 139.744466] scan_state = 0x0
[ 139.744472] bypass_pkt_count=0
[ 139.744477] mp_rd_bitmap=0x0 curr_rd_port=0x0
[ 139.744483] mp_wr_bitmap=0x0 curr_wr_port=0x0
[ 139.744489] mp_data_port_mask = 0xffffffff
[ 139.744495] last_recv_rd_bitmap=0x0 mp_invalid_update=0
[ 139.744502] last_recv_wr_bitmap=0x0 last_mp_index=0
[ 139.744509] mp_wr_bitmap: 0x0 mp_wr_ports=0x0 len=0 curr_wr_port=0x0
[ 139.744517] 0x00
[ 139.744522 ] 0x00
[ 139.744527] 0x00
[ 139.744533 ] 0x00
[ 139.744538] 0x00
[ 139.744543] 0x00
[ 139.744548] 0x00
[ 139.744555 ] 0x00
[ 139.744561] 0x00
[ 139.744566] 0x00
[ 139.744573] 0x00
[ 139.744579] 0x00
[ 139.744586] 0x00
[ 139.744591] 0x00
[ 139.744598] 0x00
[ 139.744604] 0x00

[ 139.744615] mp_wr_bitmap: 0x0 mp_wr_ports=0x0 len=0 curr_wr_port=0x0
[ 139.744622] 0x00
[ 139.744627] 0x00
[ 139.744635] 0x00
[ 139.744640] 0x00
[ 139.744647] 0x00
[ 139.744654] 0x00
[ 139.744662] 0x00
[ 139.744669] 0x00
[ 139.744676] 0x00
[ 139.744681] 0x00
[ 139.744687] 0x00
[ 139.744692] 0x00
[ 139.744700] 0x00
[ 139.744705] 0x00
[ 139.744713] 0x00
[ 139.744720] 0x00

[ 139.744732] mp_wr_bitmap: 0x0 mp_wr_ports=0x0 len=0 curr_wr_port=0x0
[ 139.744740] 0x00
[ 139.744744] 0x00
[ 139.744751] 0x00
[ 139.744756] 0x00
[ 139.744764] 0x00
[ 139.744771] 0x00
[ 139.744776] 0x00
[ 139.744782] 0x00
[ 139.744791] 0x00
[ 139.744796] 0x00
[ 139.744803] 0x00
[ 139.744810] 0x00
[ 139.744817] 0x00
[ 139.744824] 0x00
[ 139.744829] 0x00
[ 139.744836] 0x00

[ 139.744848] mp_wr_bitmap: 0x0 mp_wr_ports=0x0 len=0 curr_wr_port=0x0
[ 139.744856] 0x00
[ 139.744861] 0x00
[ 139.744868] 0x00
[ 139.744874] 0x00
[ 139.744881] 0x00
[ 139.744888] 0x00
[ 139.744893] 0x00
[ 139.744900] 0x00
[ 139.744908] 0x00
[ 139.744913] 0x00
[ 139.744918] 0x00
[ 139.744924] 0x00
[ 139.744929] 0x00
[ 139.744934] 0x00
[ 139.744940] 0x00
[ 139.744947] 0x00

[ 139.744962] mp_wr_bitmap: 0x0 mp_wr_ports=0x0 len=0 curr_wr_port=0x0
[ 139.744971] 0x00
[ 139.744978] 0x00
[ 139.744983] 0x00
[ 139.744990] 0x00
[ 139.744996] 0x00
[ 139.745002] 0x00
[ 139.745009] 0x00
[ 139.745014] 0x00
[ 139.745020] 0x00
[ 139.745027] 0x00
[ 139.745033] 0x00
[ 139.745038] 0x00
[ 139.745044] 0x00
[ 139.745051] 0x00
[ 139.745056] 0x00
[ 139.745063] 0x00

[ 139.745075] mp_wr_bitmap: 0x0 mp_wr_ports=0x0 len=0 curr_wr_port=0x0
[ 139.745082] 0x00
[ 139.745087] 0x00
[ 139.745094] 0x00
[ 139.745102] 0x00
[ 139.745109] 0x00
[ 139.745115] 0x00
[ 139.745121] 0x00
[ 139.745128] 0x00
[ 139.745135] 0x00
[ 139.745141] 0x00
[ 139.745146] 0x00
[ 139.745151] 0x00
[ 139.745158] 0x00
[ 139.745166] 0x00
[ 139.745173] 0x00
[ 139.745180] 0x00

[ 139.745191] mp_wr_bitmap: 0x0 mp_wr_ports=0x0 len=0 curr_wr_port=0x0
[ 139.745200] 0x00
[ 139.745205] 0x00
[ 139.745211] 0x00
[ 139.745218] 0x00
[ 139.745226] 0x00
[ 139.745232] 0x00
[ 139.745239] 0x00
[ 139.745248] 0x00
[ 139.745253] 0x00
[ 139.745259] 0x00
[ 139.745266] 0x00
[ 139.745273] 0x00
[ 139.745280] 0x00
[ 139.745286] 0x00
[ 139.745293] 0x00
[ 139.745299] 0x00

[ 139.745311] mp_wr_bitmap: 0x0 mp_wr_ports=0x0 len=0 curr_wr_port=0x0
[ 139.745320] 0x00
[ 139.745325] 0x00
[ 139.745332] 0x00
[ 139.745340] 0x00
[ 139.745347] 0x00
[ 139.745354] 0x00
[ 139.745362] 0x00
[ 139.745369] 0x00
[ 139.745375] 0x00
[ 139.745380] 0x00
[ 139.745385] 0x00
[ 139.745393] 0x00
[ 139.745399] 0x00
[ 139.745406] 0x00
[ 139.745411] 0x00
[ 139.745419] 0x00

[ 139.745433] mp_wr_bitmap: 0x0 mp_wr_ports=0x0 len=0 curr_wr_port=0x0
[ 139.745442] 0x00
[ 139.745447] 0x00
[ 139.745452] 0x00
[ 139.745457] 0x00
[ 139.745463] 0x00
[ 139.745471] 0x00
[ 139.745478] 0x00
[ 139.745485] 0x00
[ 139.745491] 0x00
[ 139.745501] 0x00
[ 139.745506] 0x00
[ 139.745514] 0x00
[ 139.745521] 0x00
[ 139.745528] 0x00
[ 139.745535] 0x00
[ 139.745543] 0x00

[ 139.745557] mp_wr_bitmap: 0x0 mp_wr_ports=0x0 len=0 curr_wr_port=0x0
[ 139.745566] 0x00
[ 139.745571] 0x00
[ 139.745576] 0x00
[ 139.745583] 0x00
[ 139.745590] 0x00
[ 139.745596] 0x00
[ 139.745601] 0x00
[ 139.745607] 0x00
[ 139.745614] 0x00
[ 139.745619] 0x00
[ 139.745624] 0x00
[ 139.745630] 0x00
[ 139.745635] 0x00
[ 139.745643] 0x00
[ 139.745648] 0x00
[ 139.745653] 0x00

[ 139.745665] bss_index = 0、tx_pkts_queued = 0 tx_pause
[ 139.745671] --------ダンプ情報終了---------
[ 139.746301] SDIO Func0 (0x0-0x9): 43 03 02 02 03 00 00 02 03 00
[ 139.746464] SDIO Func1 (0x10-0x17): 00 00 00 00 ff ff
[ 139.746721] SDIO Func1: (0x8) c3 (0x58) 00 (0x5c) 48 (0x5d) 00 (0x60) 87 (0x61) 0c (0x62) 00 (0x64) 10 (0x65) 00 (0x66) 00 (0x68) 00 (0x69) 00 (0x6a) 00
[ 139.747173] SDIO Func1 (0xe8-0xff): dc fe 65 00 02 00 3d 00 24 14 70 c8 ab 12 80 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00
[ 139.849321] SDIO Func1 (0xe8-0xff): dc fe 32 00 0c 00 3d 00 24 14 70 c8 ab 12 80 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00
[ 139.849471] woal_request_fw失敗しました
[ 139.849476] ファームウェアの初期化に失敗しました
[ 139.852035] 自由モジュールパラメータ
[ 139.852051] woal_add_card失敗しました
[ 139.852126] wlan_sdio:MMC1:0001:1 のプローブがエラー -1 で失敗しました
[ 139.852318] wlan:バスドライバーへの登録完了
[ 139.852324] wlan:ドライバーが正常にロードされました
root@imx8mm-LPDDR4-EVK:~#

Re:imx-6.1.55-2.2.0はIW611モジュールのBluetoothおよびWi-Fi機能(ドライバー/ファームウェア)をサポートしていますか?

こんにちは、@takeshi100 

はい、 imx-6.1.55-2.2.0は、IW611モジュールのBluetoothおよびWi-Fi機能(ドライバー/ファームウェア)をサポートしています。

IW611 uSDモジュールを使用していますか?

NXP独自のI.MX8MM-EVKおよびIW611 uSDモジュールを使用していて、SDIO経由で接続している場合は、デフォルトのdtbをimx8mm-evk-usd-wifi.dtbに変更したことを確認してください。私たち自身のI.MX8MM-EVKには、別のデフォルトの88W8987モジュールがあるからです。dtbを変更しない場合、デフォルトで88W8987ドライバーとFWがロードされます。

また、独自のI.MX8MM-EVKを使用している場合は、ここからビルド済みのイメージをダウンロードできます:i.MX 8M Mini EVK 自分で構築するよりも便利です。

よろしくお願いいたします。

クリスティン。

标记 (1)
无评分
版本历史
最后更新:
‎01-05-2026 06:14 AM
更新人: