1893303_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

1893303_ja-JP

1893303_ja-JP

imx8qxp での GPU ストレステスト

こんにちはNXPの、

imx8qxpでGPUに負荷をかける方法、ガイドしていただけますか。GPU ストレス テストのサンプル コードを提供します。

Re: imx8qxp での GPU ストレステストこんにちは @Rita_Wang

ありがとうございます!
Re: imx8qxp での GPU ストレステスト

ベンチマークテスト:
/usr/bin/glmark2-es2-ウェイランド

Re: imx8qxp での GPU ストレステストこんにちは
glmark2ユーティリティがGPUにストレスを与えるために使用されていることを発見し、ボードで有効にしました。glmark2-es2 , glmark-es2-drm , glmark-es2 -wayland , これらの3つのユーティリティを示しています。これらの中で、私が好むべきであり、必要なコマンドを提供していただけますか。
Re: imx8qxp での GPU ストレステスト

私たちは、Linux BSP上のGPUにストレスを与えるためのいくつかの例を含むGPU SDKを持っています、また、それはテストのためのベンチマークを含んでいます、あなたは私があなたに添付するハンズオンをチェックすることができます。方法は同じです。

Re: imx8qxp での GPU ストレステストこんにちは @Rita_Wang
BSP のバージョンは imx-5.10.72-2.2.0 です。
Re: imx8qxp での GPU ストレステスト

確認します、どのバージョンのBSPを使用していますか?

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎11-21-2025 09:42 PM
Updated by: