Hello,
我正在使用 NTM88Kxx5S 轮胎压力监测传感器,我想了解可以使用周期性唤醒 (PWU) 定时器配置的最大唤醒中断时间。
根据文档(UM11227),PWUCS0 寄存器允许将 WUT[7:0] 位配置为最高 255 的值,并且 WDIV[7:0] 位也可以设置为最高 255。根据我的计算:
这相当于大约 9 小时 8 分钟。
我想确认这是否确实是使用 NTM88Kxx5S 上的 PWU 可以实现的最大唤醒中断时间,或者是否有任何其他因素可能会增加或限制这个时间。
非常感谢!
Hello Israel,
请参阅UM11227中的表74。WCLK 可以通过 WDIV 位设置为 0.504s 至 4.584s。129.024s 这个值太高了。
如果 WDIV 位设置为 0,则 WCLK 将为 0.504s。如果255=0xff,那么就是4.584秒。
fLFO=1000Hz
WDIV=0
WCLK=(504+16*0)/1000=504/1000=0.504秒
WDIV=255
WCLK=(504+16*255)/1000=(504+4080)/1000=4584/1000=4.584秒
然后您可以选择直到下一个中断产生的RCLK唤醒时钟的数量。
您可以将其设置为从最小 0.504 秒到最大 1168.92 秒。最高值约等于19分29秒。
最诚挚的问候,
Jozef