1892409_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

1892409_ja-JP

1892409_ja-JP

S32G3 goldvip M7 Uartの例が出力されません

Hello,

私はゴールドボックスでM7UARTポートを育てる作業を行っています。RTD AUTOSAR 4.4 の UART サンプル「Uart_Example_S32G399_M7」を S32DS 3.5 で作成しました。元の linker_ram.ld ファイルと、ソフトウェア イネーブルメント ガイドの変更されたファイルの両方を使用してみましたが、コンソールに出力が表示されません。

詳細は次のとおりです。

  • コンソール設定(PuTTY):

    • ボーレート:9600
    • データビット:8
    • パリティ:なし
  • 変更点:

    • 変更した .ld を適用しましたソフトウェア有効化ガイドに従ってSRAMを設定します。
    • IVTに対応する変更を加えました。

興味深いことに、変更された .ldSRAM構成では、LEDの例を動作させることができましたが、UARTの例が出力を生成しない理由がわかりません。

誰かが私が何が間違っているのかを特定するのを手伝ってくれますか?

IVT設定、元の.ldと変更された.ldは次のとおりです参考までにSRAMの設定:

    int_sram                : ORIGIN = 0x34000000, LENGTH = 0x00500000 /* 5MB */
    int_sram_no_cacheable   : ORIGIN = 0x34500000, LENGTH = 0x00100000 /* 1MB, needs to include int_results  */
    ram_rsvd2               : ORIGIN = 0x34600000, LENGTH = 0          /* End of SRAM */


    int_sram                : ORIGIN = 0x34004000, LENGTH = 0x00400000 /* 4MB */
    int_sram_stack_c0       : ORIGIN = 0x34404000, LENGTH = 0x00002000 /* 8KB */
    int_sram_stack_c1       : ORIGIN = 0x34406000, LENGTH = 0x00002000 /* 8KB */
    int_sram_stack_c2       : ORIGIN = 0x34408000, LENGTH = 0x00002000 /* 8KB */
    int_sram_stack_c3       : ORIGIN = 0x3440A000, LENGTH = 0x00002000 /* 8KB */
    int_sram_no_cacheable   : ORIGIN = 0x34500000, LENGTH = 0x00100000 /* 1MB, needs to include int_results  */
    ram_rsvd2               : ORIGIN = 0x34600000, LENGTH = 0x00DFFFFF /* End of SRAM */

  

puddlepop_0-1719081144797.pngpuddlepop_0-1719081144797.png

ありがとうございます

XDの

GoldVIP日時:S32G3 goldvip M7 Uartの例が出力されていません

こんにちは、 @XD 

遅れてしまい申し訳ございません。

私の側からこのバージョンの例をデフォルトのldファイルで確認したところ、テストに問題は見つからなかったようです。

参考までに、次のヒントをご覧ください。

  1. ペリフェラルパースペクティブを確認し、次のドライバーを追加します

chenyin_h_0-1719548722232.pngchenyin_h_0-1719548722232.png


  1. IntCtrl_Ipビューから、この例の割り込み83を追加します。これは、この例が割り込みを処理しているためです

chenyin_h_1-1719548722235.pngchenyin_h_1-1719548722235.png

次に、コードを生成し、プロジェクト用に再コンパイルします。

お役に立てば幸いです


よろしくお願いいたします。

チェンイン

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎01-06-2026 01:23 AM
更新者: