1891837_zh-CN

取消
显示结果 
显示  仅  | 搜索替代 
您的意思是: 

1891837_zh-CN

1891837_zh-CN

NFC

您好,NXP团队:

你好,请问一下PCA943X接上线圈可以直接从手机NFC获取能量吗,还是需要另外加一个芯片?

非常感谢!

Re: NFC

Hello ZHELI1, 

您必须使用 CP 和 CS 将 NFC 天线调整至约 13.56 MHz。为此,必须使用矢量网络分析仪。

Cp 定义谐振频率,Cs 定义系统 Q 因子。0 电阻仅用于断开整流器。这可能对开发阶段有好处。


BR

Tomas 

Re: NFC你好,Tomas,
是的,我正在用手机阅读。你好,请问一下,这个图中,Cp是用来共振的吗?那么 Cs 是用来做什么的(储能?)?这个 0 欧姆电阻器是用于跳线的吗?我昨天测试了这个设备。待天线和电容谐振匹配后,我将手机NFC与线圈对齐,然后将输出连接到一个小的LED灯。这盏小灯断断续续地亮着,而且亮度不高,甚至不如NFC芯片提供的能量(10mW)。
谢谢
Re: NFC

你好先生,

不幸的是,PCA943x 的使用需要整流二极管,正如 Tomas (06-25-24) 所分享的那样。

此外,对于通信,匹配电路需要 NTAG 或 CRN120。请请求访问 AN12641 以获取更多硬件指南。

不幸的是,这些仅限于安全文件,要访问它们,请遵循以下指南: https://www.nxp.com/docs/en/user-guide/nxp-secure-files-user-guide.pdf

我希望这些信息对您有所帮助。

Re: NFC你好,Fabian,
我已经通过官方渠道购买了PCA943x,但是不知道哪两个引脚接线圈,哪两个引脚接输出。用法和NTG5、NTH2111类似吗?
谢谢
Re: NFC

你好先生,
不幸的是,除了 PCA943x 之外,我们没有任何其他设备能够提供这种功率。关于 I2C 接口,请记住这是一个从设备。另一方面,CRN120 也是一款可以通过智能手机读取的 T2T。
先生,很抱歉,但我相信没有一种解决方案设备可以满足您的需求。

Re: NFC

Hello ZHELI1 ,

我刚才提到了你的上一篇文章:

“你好,托马斯,
好久没收到你的消息了。希望你一切都好。我使用NFC不是为了通讯,只是为了给一个需要3V电压和25mA电流的旋转平台供电。
谢谢”

对于这种情况,您应该可以使用我上次提供的能量收集器。

关于支持内置能量收集的 NFC 芯片。我们提供 NTAG I2C(能量收集高达 10mW)和 NTAG5(能量收集高达 30mW)。

但是如果您的设计需要 NFC 通信,您可以使用 NTAG I2C 扩展能量收集电路,如下所示:

Tomas_Parizek_0-1719379302870.pngTomas_Parizek_0-1719379302870.png

顺便问一下,你的读者应该是谁?您打算使用手机吗?

BR

Tomas 



Re: NFC你好,法比安
非常感谢您的回复。我的要求是这样的:我需要一个NFC芯片,它可以连接到我制作的线圈上,形成谐振电路,并使用手机进行电力传输和数据通信。

它应该能够输出足够的电流和电压来驱动旋转的圆盘(需要 3V 电压和 25mA 电流)。
需要支持传感器系统(包括MCU和加速度计)来采集旋转圆盘的加速度信息。收集到的加速度数据应该通过I2C接口直接传输到手机,这意味着NFC芯片应该支持无线读取。
因此我需要一个具有高功率输出的NFC芯片。但其他产品目前最大输出仅为30mW(NTAG5和NT3H2111)。
谢谢你!
Re: NFC

你好先生,

我是客户支持部门的 Fabian。

由于我们对此有点困惑,您能否帮助我们进一步解释一下您的应用程序?

据我们了解,您正在寻找能够输出约 80mW 的能量收集应用。有可能减少这个产量吗?

现在关于您提到的数据传输,您希望通过哪个接口传输数据,有线还是通过射频?

非常感谢您的澄清,请记住,我们掌握的信息越多,我们的建议就越好。

Re: NFC你好,Tomas,
这意味着我不需要购买任何 NFC 芯片,对吗?如果我仍然需要一点数据传输,是否意味着目前没有合适的 NFC 芯片可用?
谢谢
Re: NFC

Hello ZHELI1, 

对于您的应用程序,您可以考虑以下结构(参见附件)。

对于整流二极管,我推荐PMEG3005AEA 。

BR

Tomas 

Re: NFC你好,托马斯,
我很久没有收到你的消息了。我希望你一切都好。我没有使用 NFC 进行通信,仅用于供电,为需要 3V 和 25mA 电流的旋转平台供电。
谢谢
Re: NFC

Hello ZHELI1 ,

NTAG5 可提供高达 30mW 的功率。但是您是否需要任何 NFC 通信或仅需要纯能量收集?


BR

Tomas 

Re: NFC你好,托马斯,
之前我用的是NT3H2111,可以提供大约10mW。然而,就我的情况而言,我需要大约 80mW。NTAG5 能提供如此高的功率输出吗?
谢谢
Re: NFC

Hello ZHELI1, 

好问题!

PCA943X 主要用于包含 MCU + NFC 标签的生态系统。对于您的应用,可以使用 NTAG5(链路或开关)。NTAG5 具有非常出色的能量收集能力。

您的电力需求是多少?


BR


Tomas 

Re: NFC嗨,托马斯,

以及添加到 NTAG (CS'...) 的电容。它们是做什么用的?他们应该具备哪些价值观?

谢谢。
标记 (1)
无评分
版本历史
最后更新:
1 周之前
更新人: