私はS32 DS 3.5とS32K344 microを持っています。
もともとは SDK/RTD V2.0.0 で設定されていました
SDK 4.0.0の追加が必要になりましたが、これにより、1 つのプロジェクトが 4.0.0 に移行され、別のプロジェクトが 2.0.0 のままになります
SDK 4.0.0 は正しくインストールされ、両方の SDK がプロジェクト設定の下に表示されます。
SDKをアタッチ/デタッチすることで、現在のプロジェクトで使用するSDKを制御できると思っていました。
ただし、これらの「取り付け/取り外し」チェックボックスは効果がないようです。
それにもかかわらず、すべてのプロジェクトが 4.0.0 を使用し、1 つのプロジェクトを 2.0.0 で保持することはできませんでした
それを避ける方法はありますか?
それはうまくいきます、ありがとう