rt1176にsdram( W9825G6KH-5i)をsemcポート経由で16ピン取り付けます。
そして、どのようなメモリが高性能になるのか知りたいです。
オンボードのオンチップRAMまたはSDRAM。
メモリに関しては、ITCMとDTCMは、コアと同じ速度で動作し、キャッシュを使用しないため、最も高速になります。OCRAMは、AXIバスとキャッシュを経由する必要があるため、低速です(memcpys、IIRCの場合は3〜4倍遅くなります)。SEMC はおそらく OCRAM よりも高速には走れません (同じ AXI バスとキャッシュを使用しているため) が、正確な速度はセットアップによって異なります。