HI:NXPテクニカルサポート
NXP RT1172マイコンを使用し、MCUXpresso IDEを使用していますv11.6.1_8255
相談したい質問があります、私はブートローダーをやっています。これでブートコードがコンパイルされ、binファイルが100Kになり、コードは実際のコード量に応じて生成されますが、それを固定し、コンパイルされたサイズを512Kなどに固定したいのですが、どのように変更すればよいですか? 予約されたブートスペースは 3M (0x30000000~30300000) です。スペースは間違いなく十分です。
別の問題は、ビンファイルをコンパイルしたいのですが、値の内部に固定アドレスが定数である操作方法、たとえば、ブートサイズをコンパイルすると100Kになり、511Kにしたいアドレスが定数です0xAA55AA55