1885468_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

1885468_ja-JP

1885468_ja-JP

MIMXRT1170 EVK flexspiの問題

IARツールセットでMIMXRT1170 EVKを使用しています。SDKに付属のdriver_examplesからflexspi_nor_polling_transferプロジェクトを実行しています。私はデバッグプロジェクトターゲットを構築していますが、これは私が理解しているようにflexspiフラッシュを使用すべきではありません。プログラムは、プログラム バッファーと読み取りバッファー間のメモリ比較で失敗します。私はコードを一切変更しておらず、プロジェクトはSDK 2.15で提供されているものです。提供された例が失敗する理由についての助け/提案は高く評価されます。このコードを基礎として使用して、オンチップフラッシュに存在するブートコードを介してフィールドでフラッシュをプログラムするつもりです。

if (memcmp(s_nor_program_buffer, s_nor_read_buffer, sizeof(s_nor_program_buffer)))
{
PRINTF("データの消去 - データ値の読み出しが正しくありません!\r\n ");
-1 を返します。
}

Re:MIMXRT1170 EVKフレックススピの問題

問題を解決しました。私は自分でpin_mux.cを作りましたそして、それに誤りがありました。サンプルアプリケーションと私のテストコードは、フラッシュの消去/書き込み/読み取りで動作するようになりました。私の問題にご清聴いただきありがとうございます。

Re:MIMXRT1170 EVKフレックススピの問題

システムのリセット(デフォルト)は私の設定です。正常に実行されません。

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎11-21-2025 01:58 PM
Updated by: