1884602_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

1884602_ja-JP

1884602_ja-JP

RTD SDK( AUTOSAR4.4 を使用して DIO の例に UART を追加するにはどうすればよいですかHF1.0.1)ですか?

以下のようにUARTを追加すると、コード生成エラーが発生しました。このエラーメッセージをどのように解決できますか?

cheoljin_4-1718070886934.pngcheoljin_4-1718070886934.png

以下のコード生成 UARTを追加するとエラーが発生し、コードを生成できませんでした。

cheoljin_5-1718070928447.pngcheoljin_5-1718070928447.png

問題キャプチャ画面。

cheoljin_6-1718070983552.pngcheoljin_6-1718070983552.png

私の開発インストールの詳細。

cheoljin_7-1718071062594.pngcheoljin_7-1718071062594.png

よろしくお願いいたします。



Re:RTD SDK(AUTOSAR4.4を使用してDIOの例でUARTを追加するにはどうすればよいですか?HF1.0.1)ですか?

Dear VaneB,

ご回答ありがとうございます。

RTDを更新した後、プロジェクトにUART周辺機器を追加できました。

よろしくお願いいたします

C.J.さん

Re:RTD SDK(AUTOSAR4.4を使用してDIOの例でUARTを追加するにはどうすればよいですか?HF1.0.1)ですか?

Hi @cheoljin 

これは、S32K1 Real-Time Drivers リリース バージョン 1.0.1 の既知の問題です。この問題は、S32K1 Real-Time Drivers リリース Version 1.0.1 HotFix 01 で既に解決されています。このアップデートは、Real-Time Drivers for S32K1 > Automotive SW - S32K1_S32M24x - Real-Time Drivers for Cortex-M からダウンロードできます。パッケージが S32DS に正しくインストールされたら、現在のプロジェクトを削除して新しいプロジェクトを作成する必要があります。


B.R.

VaneB 

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎01-05-2026 10:56 AM
更新者: