1884355_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

1884355_ja-JP

1884355_ja-JP

S32G3 ping の U-Boot は一方向にのみ機能します

私はS32G3ボードで作業しており、u-bootから接続されたPCにpingを実行できます。
しかし、その逆はうまくいきません。

pfe2デバイスの使用
ホスト 192.168.19.5 は動作しています
=> ping 192.168.19.5
pfe2デバイスの使用
ホスト 192.168.19.5 は動作しています
=> ping 192.168.19.5
pfe2デバイスの使用
ホスト 192.168.19.5 は動作しています
=> ping 192.168.19.5
pfe2デバイスの使用
ホスト 192.168.19.5 は動作しています
=> ping 192.168.19.5
pfe2デバイスの使用
ホスト 192.168.19.5 は動作しています
=> ping 192.168.19.5
pfe2デバイスの使用
ホスト 192.168.19.5 は動作しています
=> ping 192.168.19.5
pfe2デバイスの使用
ホスト 192.168.19.5 は動作しています


PCからpingを打とうとすると、応答がありません。
icmp パケットは、Wireshark を使用して観察された正しいインターフェイスで送信されました。

BSP-S32の 

Re:S32G3 pingのU-Bootは一方向にのみ機能します

@chenyin_h 
ご回答ありがとうございます。はい、u-bootがPCにpingを試みている間に受信したping要求にu-bootが応答することも確認しました。今となっては理にかなっています。

Re:S32G3 pingのU-Bootは一方向にのみ機能します

こんにちは、 @yeshasyesodharan 

ご質問ありがとうございます

結果的には正しいのですが、u-bootはネットワークドライバーを使用する必要があるとき(つまり、pingを送信するとき)にのみネットワークドライバーを起動します。完了すると、ネットワークドライバーは停止します。その後、ネットワーク上のすべてのトラフィックが無視され、その結果、ICMP応答はPCに送信されません。


よろしくお願いいたします。

チェンイン

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎11-21-2025 02:04 PM
Updated by: