1883559_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

1883559_ja-JP

1883559_ja-JP

i.MX RT1170の製造パッケージからフラッシュローダーを起動できません

セキュア プロビジョニングを使用してボードをフラッシュしていますが、動作する製造パッケージを生成できません。フラッシュローダーの起動時には必ず失敗します。以下のスクリーンショットを参照してください。

2024-06-07 12_53_52-D__SecureProvisioningConfig_settings.sptjson - Notepad++_user-mode.png

2024-06-07 12_57_39-manufacturing_log_2.txt - Notepad_failed.png2024-06-07 12_58_03-manufacturing_log_2.txt - Notepad-failed.png

unsigned_MIMXRT1176_flashloader_binファイルは同じです。「ユーザーモード」と製造モードの違いを 、init_flashloader_win.bat ファイルの違いにトレースしました(以下を参照)。私はそれらが各実行で生成されることを理解していますが、どのパラメータがそれらの構成を決定するかは明確ではありません。パッケージの生成が間違っていますか?

このプロセスは、製造手順が開始されたとき、フラッシュローダーがすでにロードされている場合とロードされていない場合の両方で失敗します。(ただし、エラーメッセージは異なります)。

2024-06-07 13_06_58-Compare contents_init_flashloader_win.bat_diff1.png2024-06-07 13_06_58-Compare contents_init_flashloader_win.bat_diff2.png

Re:i.MX RT1170の製造パッケージからフラッシュローダーを起動できません実際、ボーレートを上げると解決します。あなたの説明と助けに感謝します!Re:i.MX RT1170の製造パッケージからフラッシュローダーを起動できません

はい、以下の結果をご覧ください。故障直後。

2024-06-07 14_42_27-Window_nxpdevscan.png

Re:i.MX RT1170の製造パッケージからフラッシュローダーを起動できません追加の注意: タイムアウトを 10 秒に延長しても、状況は変わりません。
タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎11-21-2025 04:59 PM
更新者: