1882903_zh-CN

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

1882903_zh-CN

1882903_zh-CN

连接到 imx8mm 核心板的 jadard JD9365DA-H3 显示面板的设备树源文件

亲爱的团队

我正在为连接到飞思卡尔 imx8mm 核心板的 jadard jd9365d(TFT LCD 单芯片)显示面板编写设备树源 (dts) 文件

jd9365d 面板的内核驱动程序包含在以下链接中。 https://github.com/edgeble/kernel/blob/linux-5.10-gen-rkr3.4/drivers/gpu/drm/panel/panel-jadard-jd93...

但是,瑞芯微核心增加了jd9365d面板的dts文件代码引用,不能在为imx8mm核心板编写dts代码时参考。各自的 rockchip dts 文件如下。

https://github.com/edgeble/kernel/blob/linux-5.10-gen-rkr3.4/arch/arm64/boot/dts/rockchip/rk3588-edg...

因此要求提供一些兼容 imx8mm 核心板的 TFT 液晶面板的见解/参考 dts 文件,因为它可以用来编写 jd9365da 面板 dts 代码。

附上 jd9365d 面板文档以供参考。

此致

基调


i.MX 8M | i.MX 8M Mini | i.MX 8M NanoRe: device tree source file for jadard JD9365DA-H3 display panel connected to imx8mm core board

希望这个网址能帮到你。

https://github.com/webstorage119/iMX8MPlus-JD9365DA-H3

Re: device tree source file for jadard JD9365DA-H3 display panel connected to imx8mm core board

您好,

我准备了设备树文件补丁以及 jd9365da 驱动程序补丁以供审查。同时,imx8mm 板在启动时附带了 jd9365da 面板驱动程序的图像,但未能触发 jadard jd9365da 驱动程序的探测 ()。能否请您提供进一步调试问题的见解?

此致

科蒂

Re: device tree source file for jadard JD9365DA-H3 display panel connected to imx8mm core board亲爱的撰稿人,我

感谢您的回复。我能得到任何与 imx8mm 内核兼容的参考 tft lcd dts 文件吗,该文件用于为 jd9365da 面板编写 dts 文件。


kote
Re: device tree source file for jadard JD9365DA-H3 display panel connected to imx8mm core board

你好

是的,可以连接面板,但您必须将内核更改为 nxp 支持的内核,并编写好 dtb。

此致

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎11-21-2025 11:51 PM
Updated by: