親愛なるチームの皆様、
私は、フリースケールのimx8mmコアボードにコネクテッドされたjadard jd9365d(TFT LCDシングルチップ)ディスプレイパネル用のデバイスツリーソース(dts)ファイルを作成しています。
jd9365d パネル用のカーネル ドライバは、以下のリンクを参照すると含まれています。https://github.com/edgeble/kernel/blob/linux-5.10-gen-rkr3.4/drivers/gpu/drm/panel/panel-jadard-jd93...
しかし、JD9365D パネルの DTS ファイル コード参照は Rockchip コア用に追加されており、IMX8MM コア ボードの DTS コードの記述には参照できません。それぞれの rockchip dts ファイルを以下に示します。
したがって、imx8mm コア ボードと互換性のある TFT LCD パネルの洞察/参照 dts ファイルを提供するよう要求します。これは、jd9365da パネル dts コードの記述に使用できます。
参考までにjd9365dパネル文書を添付しました。
よろしくお願いします。
小手
このURLがお役に立てれば幸いです。
こんにちは、
レビュー用に、デバイス ツリー ファイル パッチと jd9365da ドライバ パッチを準備しました。一方、imx8mm ボードは、添付の jd9365da パネル ドライバに含まれるイメージで起動されますが、jadard jd9365da ドライバの probe() をトリガーできません。この問題のさらなるデバッグに役立つ情報を提供していただけますか?
よろしくお願いします。
コティ
こんにちは、
はい、パネルを接続することは可能ですが、カーネルを nxp でサポートされているものに変更し、dtb を適切に記述する必要があります。
よろしくお願いします。