1882165_zh-CN

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

1882165_zh-CN

1882165_zh-CN

MC9S12C64MFA 端口T设置问题

MC9S12C64MFA,Code Warrior 5.9.0,汇编语言编码。

我正在设置端口 T,但我不确定我是否做得正确。以下是我想要实现的目标:

PT0 用于电磁阀的 PWM 控制。

PT3 是通用输出。

PT1、2、4、5、6、7均为输出比较通道。所有这些都在端口控制之下,并且启用比较匹配中断。当我加载输出比较值时,我会将相关引脚设置为适当的状态。当匹配发生并且触发中断时,我将在 ISR 中将引脚设置为适当的状态。

以下是我目前所掌握的信息:

movb #$FF,DDRT ; 所有引脚输出

movb #$01,MODRR ;PWM 控制在 PT0 上,PT1,2,3 在定时器控制上

movw #$0000,TCTL1 ;所有引脚均受端口控制

movb #$F6,TIOS ; PT1,2,4,5,6,7 的输出比较

movb #$01,PWME ; PT0 上的 PWM 控制


这应该可行吗?


此致,

Robert


回复:MC9S12C64MFA 端口 T 设置问题

游戏模式和活动包括团队游戏、生存淘汰赛和季节性锦标赛Planet Clicker 3 Online。

回复:MC9S12C64MFA 端口 T 设置问题

天哪,我肯定错了!非常感谢您的详细解释。一旦我的 PCB 完成,我就会尝试一下。

此致,

Robert

回复:MC9S12C64MFA 端口 T 设置问题

Hi,

我尝试过不经测试就做到这一点。你可以比较一下。


如果启用了替代功能(来自 GPIO 的另一个功能),则它优先于优先级较低的引脚上所有启用的外设。优先级从引脚描述表中的 GPIO(最低)开始。

当你断开 TIM 与引脚的连接并希望通过 SW 控制它们作为输出时
在中断中(不是通过自动 OC 功能),您必须将其设置为 GPIO 输出模式。

// 设置端口
PTT = ; // 最好先在引脚上设置初始值
// 它从输入(默认)切换到输出
DDRT = 0xFE; //引脚7、6、5、4、2、1由SW驱动,引脚0由PWM驱动
// 引脚 3 在 GPIO 模式下也输出

//选择引脚连接
MODRR = 0B00000001 //TIM,TIM,TIM,TIM,GPIO,TIM,TIM,PWM

// 选择 TIM 函数
TCTL1 = 0x00; // TIM 与引脚断开,值将手动设置
TIOS = 0xFE //TIM通道7,6,5,4,3,2,1处于OC功能

//设置PWM参数,周期,占空比,极性

....

// 设置 TIM 参数.. 预调器、周期、OC 值

....

// 启用 TIM 中断
TIE = 0B11100110; // 启用通道 7,6,5,4, 2,1 的 TIM 中断

//全局启用中断
asm 命令行界面

// 运行计时器,设置调试可能性,为 TIM 设置快速标志清除
TSCR1 = 0xF0; // TEN 运行定时器;(TSWAI、TSFRZ)-设置良好
// 能够调试;快速 TIM 标志清除,x,x,x,x

//运行PWM_0
PWME = 0x01; // 在 PT0 运行 PWM0


顺祝商祺!

Ladislav

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎01-05-2026 11:22 AM
Updated by: