1882072_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

1882072_ja-JP

1882072_ja-JP

複数の Python バージョンがインストールされている問題

VS Code の MCUXpresso 拡張機能は Python を活用します。特にWindowsでは、Pythonの複数のバージョンがインストールされている場合、ツールに問題が発生することがあります。MCUXpresso インストーラーは 、Python 仮想環境を使用します。ただし、Pythonモジュールをインストールするときに、他のPythonバージョンがすでにインストールされている場合は、問題が発生する可能性があります。

VS Code の MCUXpresso インストーラーまたは MCUXpresso 拡張機能に、Python モジュールの欠落によるエラーが表示される場合は、これを管理するためのヒントをいくつか紹介します。1 つのオプションは、他の Python バージョンが不要な場合は削除することです。コマンド プロンプトから、次のコマンドを使用して PATH 環境変数にあるさまざまな Python バージョンを見つけることができます。
ここで、Pythonは

Python モジュールを特定の Python バージョンに手動でインストールすることもできます ( 「VS Code で使用される Python 仮想環境」を参照してください)。

別の可能なオプションは、PATH 環境変数を編集し、他の Python バージョンへのパスを削除することです。

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎11-19-2025 01:08 PM
更新者: