1881957_ja-JP

取消
显示结果 
显示  仅  | 搜索替代 
您的意思是: 

1881957_ja-JP

1881957_ja-JP

VS Code によって使用される Python 仮想環境

MCUXpressoインストーラではv1.3以降およびVS Code用MCUXpresso拡張機能で、Pythonに仮想環境(VE)を使用しています。このVEをCLIから手動で使用するには、新しいモジュールをインストールするか既存モジュールをアップグレードして、VEを有効にする必要があります。

上記VEを有効にするために、スクリプト(Windowsではactivate.batファイル)を実行します。MCUXpressoインストーラのログにこのスクリプトへのパスが表示されます。Windowsでは、通常このスクリプトは C:\Users\\.mcuxpressotools\.venv\Scripts\activate.bat にインストールされます。コマンド・ウィンドウからこのスクリプトを実行すると、VEが有効になります。以下のスクリーンショットで、スクリプトの実行後に、(.venv)というVE名がプロンプトに表示されていることにご注目ください。

dereksnell_0-1717621214329.png

これで、このVE内でPythonコマンドを実行できるようになりました。システムに複数のPythonバージョンがインストールされている場合にVE Pythonを使用するには、VE Python実行可能ファイルへのフル・パスを使用します。たとえば、WindowsでこのVEにpipをインストールするには、次のコマンドを実行します。

C:\Users\\.mcuxpressotools\.venv\Scripts\python.exe -m ensurepip --upgrade


标记 (1)
无评分
版本历史
最后更新:
‎01-05-2026 12:27 AM
更新人: