1881164_ja-JP

取消
显示结果 
显示  仅  | 搜索替代 
您的意思是: 

1881164_ja-JP

1881164_ja-JP

imx93_ota 「この wic はタグを終了していません」

"./assemble_base_image.sh -e -b imx93" コマンドを使用して "swu_singlecopy_rescue_imx93_emmc_20240605.sdcard" ファイルを作成しました。uuuを使用して「swu_singlecopy_rescue_imx93_emmc_20240605.sdcard」ファイルをアップグレードします。エラーが発生しました。

「このウィックはタグを終了していません」

D:\share\imx-matter_2023-q4_imx8mmevk-matter>uuu.exe -b emmc_all swu_singlecopy_rescue_imx93_emmc_20240605.sdcard
nxp imx チップ用 uuu (Universal Update Utility) -- libuuu_1.5.165-0-g7347a80

成功 0 失敗 1


2:33 1/ 1 [この wic は ] SDPS の後にタグを終了していません: boot -scanterm -f swu_singlecopy_rescue_imx93_emmc_20240605


D:\share\imx-matter_2023-q4_imx8mmevk-matter>pause
请按任意键继续. . .

Re: imx93_ota "このウィックはタグを終了していません"

この返信は、NXPエンジニアとしてNXP BSPソースコードについて何も知らないことを示しています。

さらに、根本的な原因は拡張子 .sdcard ではありません。

あなたの意見では、 .wicを.sdcardに名前変更すると、画像を変更できます。ddコマンドが必要です。

あなたの心の中で、.txtのようにファイルの名前を.mp4に変更すると、ムービーになる可能性があります。


Re: imx93_ota "このウィックはタグを終了していません"

考える!

Re: imx93_ota "このウィックはタグを終了していません"

@tgt007 私はあなたに答えを送り、この根本原因のすべてのソースコードをプライベートメッセージでリストしました。

今すぐ公開することを決定できます。

NXPのエンジニアが何年も前から存在する自分のコードを実際に読む機会を与えるために、後で公開します。




Re: imx93_ota "このウィックはタグを終了していません"

NXPのエンジニアが自分のコードを知らない場合は、トレーニングを提供し、この質問に対する答えを提供できます。

Re: imx93_ota "このウィックはタグを終了していません"AN13872Re: imx93_ota "このウィックはタグを終了していません"WIC ファイルを生成する方法。このコマンド "./assemble_base_image.sh -e -b imx93" は、SDCARD ファイルを自動的に生成します。
标记 (1)
无评分
版本历史
最后更新:
‎11-21-2025 02:09 PM
更新人: