顧客からのフィードバックは、CAN TJA1145AT/0Z & TJA1145AT/FD/0Z を使用しています,それはすべて CAN FD 機能に従って使用され、 問題はありませんでした。したがって、モデルの命名におけるFDとFDの具体的な違いは何でしょうか。図の通り、まだ仕様との相違点があります。感謝!
親愛なるルイ、
TJA1145Aデータシートのセクション7.3.2を参照してください。CFDC ビットの設定に応じて、TJA1145AT と TJA1145AT/FD は同じように動作します (CFDC=0=>error counter increments) または (CFDC=1)、TJA1145AT/FD は CAN FD の frames=>error counter デクリメントを無視します。
よろしくお願いします、
Jozef