1881052_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

1881052_ja-JP

1881052_ja-JP

LPSPI、Flexcomm SPI、従来のSPIの違い

@Pablo_RamosLPSPI、Flexcomm SPI、および特に RT 1170 EVK で実行される従来の SPI の違い (速度/周波数、電圧、消費電流など) i.MX 明確にしていただけますか。

Re:LPSPI、Flexcomm SPI、および従来のSPIの違い

こんにちは @MichaelC_Future

RT1170は、LPSPIおよびFlexIOモジュールとのSPIインターフェースを実行できます。Flexcomm SPI および従来の SPI は、このようなデバイスではサポートされていません。

電圧と電流については、データシートの 4.3.1.2汎用I/O(GPIO)DCパラメータ のセクションを参照してください。

周波数に関しては、LPSPIの最大周波数は30MHzです。詳細は、データシートの 「第 4.9.1 章 LPSPI タイミング パラメーター 」セクションを参照してください。

FlexIOモジュールに関しては、SPIマスターモードの FlexIOクロック周波数/ 4 、およびSPIスレーブモードの FlexIOクロック周波数/ 6 で最大ボーレートがあります(これは同期遅延によるものです)。詳細については、リファレンスマニュアルの 第67章 を参照してください。

RT1170の消費電力については、各モジュールの消費量の指定はありませんが、モジュールのオンとオフで消費量の違いを確認することでテストできます。ご不便をおかけして申し訳ございません。

それがあなたに役立つことを願っています!

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎11-21-2025 02:09 PM
Updated by: