S32K344評価ボードの回路図とボードを見ていますが、v11がどこから来ているのか理解できず、MCUのV11ピンにのみ接続されており、それ以外は何も接続されていないように見えます
私はこれを誤解しており、ボードに2.5Vと1.1Vを供給する必要はなく、これらのピンにコンデンサが必要なだけだと誤解していますか?
私はこれを見落としていました、私は正しく理解していますか、私は1.5Vを供給する必要があるだけでなく、VDD_HV_AとB、およびVREFHのために5Vを供給する必要がありますか?
さらに、FS26のVCoreなどの電圧レベルをv15に電力を供給する方法がわかりません。この情報は、セキュアアクセスファイルの完全なデータシートに含まれていますか?
こんにちはジェイソンZ、
はい、あなたはそれを非常によく理解しています:V11ピンとV25ピンを外部に供給する必要はなく、デカップリングコンデンサを接続するだけで済みます。
はい、1.5VとVDD_HV_AとB、およびVREFHに5Vを供給する必要があります。
この情報は、S32K3xx MCUファミリのデータシート(図20など)およびS32K3xx MCUファミリ - リファレンスマニュアル(図165など)に記載されています。しかし、供給管理の最良のリファレンスは、S32K3 MCUの汎用 - ハードウェア設計パッケージで、考えられるすべての供給実施形態がリストされています。これらのドキュメントはいずれも[セキュリティ]セクションにはありません。
よろしくお願いいたします。
パベル