1877852_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

1877852_ja-JP

1877852_ja-JP

診断にCLK2を使用

こんにちは

私は自分のプロジェクトにLPC1823コントローラーを使用しています。システム周波数が正しく設定されているかどうかを確認したいので、CLK2 を CLKOUT に設定して、周波数がオシロスコープに表示されるようにする必要があります。CLK2をCLKOUTとして設定して、システム周波数を確認できるようにしていただけますか。

Re:診断にCLK2を使用

こんにちは @Harry_Zhang 

ご指導いただきありがとうございます、試してみて、今では周波数を見ることができました。クロック周波数を 1MHz に設定する方法や、CLK2 を 1MHz に設定する方法、またはそのためのサンプル コードを送ってください。

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎11-21-2025 02:21 PM
更新者: