1876094_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

1876094_ja-JP

1876094_ja-JP

S32K312 UART データの送信に失敗する

こんにちは、uart + dma経由でデータを送信したいのですが、プログラムはRTD2.0.3で正常に動作します。しかし、RTD 4.0.0に転送すると、uartはデータを正常に受信することしかできず、常に転送側で「00」を送信しました。アップロードしたテストプログラムは、データを受信して送信し、0~16のような正しい修正データを受け取ることができますが、16個のゼロを送信できます。プログラムを確認するのを手伝ってください、ありがとう。

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎11-21-2025 02:26 PM
更新者: