1875818_ja-JP

取消
显示结果 
显示  仅  | 搜索替代 
您的意思是: 

1875818_ja-JP

1875818_ja-JP

deinit後のピンの状態について

ドライバーが初期化解除された後、ピンの状態は S32DS で構成した既定の状態に変わりますか?

たとえば、ピンをPWM、出力、初期値:低に構成しました。

そして今、私のシステムはSTRに入り、PWMドライバーを初期化解除するつもりですが、初期化解除後にピンは「出力ロー」になりますか?

jetty_1012_0-1716861937941.png


ありがとうございます。

Re: deinit 後のピンの状態について

ペリフェラルがディセーブルになると、ピンはディセーブルになったペリフェラルに配線されるので、一般的には配線できます。


よろしくお願いします。

Daniel

Re: deinit 後のピンの状態について

Hi @danielmartynek,

説明をありがとう。わかりました。

ちなみに、これらのピンを初期化するためにSiul2_Port_Ip_Init()を呼び出さず、ドライバーを無効にし、マルチメーターを使用してそれらのピンの電圧を測定するだけの場合、電圧が不確定であることを意味しますか?

Re: deinit 後のピンの状態について

Hi @jetty_1012,

Siul2_Port_Ip_Init() は、ピンが MSCR、IMCR、および GPDO レジスタを初期化します。

「初期値」は、GPIOモードのピンに適用されます。

eMIOS などの他のドライバーはコンフィギュレーションを変更しないため、eMIOS が無効になっていても、ピンは MSCR レジスタ、IMCR レジスタの eMIOS に配線されます。

ピンが定義された値でGPIOとして設定されていることを確認したい場合は、別の構造体でSiul2_Port_Ip_Init()を再度呼び出すことができます。

設定ツールでは、より多くのストラクチャーを生成できます。

danielmartynek_0-1716903147247.png


よろしくお願いします。

Daniel

Re: deinit 後のピンの状態について

こんにちは @danielmartynek、お返事ありがとうございます。

S32K312を使用しています。私のSWバージョンは3.0.0です。


ありがとうございます。

Re: deinit 後のピンの状態について

Hi @jetty_1012,

どのMCUパーツとドライバーのバージョンを使用していますか?

コードを共有してもらえますか?ポートをどのように初期化解除しますか?


よろしくお願いします。

Daniel

标记 (1)
无评分
版本历史
最后更新:
‎01-06-2026 01:38 AM
更新人: