1875638_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

1875638_ja-JP

1875638_ja-JP

EVT0_B、EVT1_B、EVT2_B、EVT3_B、EVT4_BをLS1043の入力ピンとして構成

現在、LS1043で利用可能なすべてのインターフェースとピンを利用しており、ボードのバージョンを識別するために追加のGPIOが必要です。LS1043ARDBの回路図を見ると、EVT0からEVT4のピンは4.7Kレジスタでプルアップされており、どこにも使用されていないことがわかります。

LS1043のテクニカルリファレンスマニュアルでは、付録CはEPUレジスタの説明を表しています。ここで、EPU ベース アドレスは 2000_0000h。

EVT0_ADDR -> 2000_0000 + (50h + (0 x 4h)) = 2000_0050 (EPEVTCR0)

EVT1_ADDR -> 2000_0000 + (50h + (1 x 4h)) = 2000_0054 (EPEVTCR1)

EVT2_ADDR -> 2000_0000 + (50h + (2 x 4h)) = 2000_0058 (EPEVTCR2)

EVT3_ADDR -> 2000_0000 + (50h + (3 x 4h)) = 2000_005C (EPEVTCR3)

EVT4_ADDR -> 2000_0000 + (50h + (4 x 4h)) = 2000_0060 (EPEVTCR4)


したがって、0 ビット DIR0b として設定すると、入力ピンとして設定され、EPRSRSVn からそのピンのステータスを読み取ることができます。

私の控えめな説明によるとENTn_Bピンが外部プルアップで構成されている場合、EPRSRSVnレジスタから値1を取得します。ENTn_Bピンが外部プルダウンで構成されている場合、EPRSRSVnレジスタから値0を取得します。


これを確認するように要求し、改善や変更があればお知らせください。


よろしくお願いします。

バールガブ・ジェイスワル


Re:EVT0_B、EVT1_B、EVT2_B、EVT3_B、およびEVT4_BをLS1043の入力ピンとして構成します

こんにちは@bhargavjayswal

はい、このクエリでサポートします

Re:EVT0_B、EVT1_B、EVT2_B、EVT3_B、およびEVT4_BをLS1043の入力ピンとして構成します

ありがとうございました@SebastianG

今日はもう1つのクエリを投稿しましたが、NXPコミュニティに反映されていません。クエリのタイトルは "LS1043A : EMMC GPT partitioning and boot process" です。これについても助けていただけませんか。

Re:EVT0_B、EVT1_B、EVT2_B、EVT3_B、およびEVT4_BをLS1043の入力ピンとして構成します

こんにちは@bhargavjayswal

ご回答が遅れてしまい申し訳ございません。

はい、このピンを入力として使用して、ピンの状態を検証できます

Re:EVT0_B、EVT1_B、EVT2_B、EVT3_B、およびEVT4_BをLS1043の入力ピンとして構成します

更新していただきありがとうございます。


上記の構成に基づいて、このピンをu-boot中に入力gpioとして使用して、ピンの状態が高いか低いかを検証できますか?


よろしくお願いします。

バールガブ・ジェイスワル

Re:EVT0_B、EVT1_B、EVT2_B、EVT3_B、およびEVT4_BをLS1043の入力ピンとして構成します

こんにちは@bhargavjayswal

この構成は良さそうです

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎11-21-2025 02:28 PM
Updated by: