1874621_ja-JP

取消
显示结果 
显示  仅  | 搜索替代 
您的意思是: 

1874621_ja-JP

1874621_ja-JP

IMXRT1010 Lpspi Flash

Hi,

IMXRT1010ボードlpspiにNandフラッシュを追加して、データのストレージとして使用する必要があります。フラッシュとの間でデータを書き込んだり読み取ったりする方法を説明する例はありますか?

LuigiV_0-1716552665135.png


よろしくお願い申し上げます。


Luigi

Re: IMXRT1010 Lpspi Flash

Hi @LuigiV,

残念ながら、SDKに「flash_component_nor」という名前で含まれているNORフラッシュコンポーネントの例のみを提供しています。もちろん、これはNANDフラッシュで使用するようにインデントされていませんが、フラッシュデバイスへの読み取り、書き込み、および消去の一般的な使用を示すための適切なベースラインになる可能性があります。

BR,
Edwin.

标记 (1)
无评分
版本历史
最后更新:
‎01-05-2026 12:41 PM
更新人: