1874579_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

1874579_ja-JP

1874579_ja-JP

S32K146-Q144EVBVEVBのパワーオンリセット

こんにちは@danielmartynek 
LEDを点滅させるコードを実行しています。ブートアップ遅延を確認したいです。
実際には、通常はMCUをリセットするときに、アプリケーションにジャンプするのにどれくらいの時間がかかりますか。

実際には4.22msを達成していますので、参考までにロジックアナライザーの画像を添付しました。
私の疑問を関連付けていただけると幸いです。

もう1つの疑問@danielmartynek  

あなたは、ページ番号のS32K1xxデータシートで、私の1つの疑問を明確にしますか。43 (Program Section 実行時間) の Flash タイミング仕様 (1KB flash) は 5ms です。
では、マイクロコントローラに電源が供給されているとき、アプリケーションプログラムにジャンプするのに5ミリ秒かかりますか?
あなたの親切な参照のために、私はデータシートからスナップを取りました。フラッシュタイミング仕様画像をご覧いただければ幸いです。

すぐにご連絡をお待ちしております

BRの
ニベシュ

Re:S32K146-Q144EVBVEVBのパワーオンリセット

こんにちは@danielmartynek 

J104の
2-3 (デフォルト)

リセット信号をMCUに直接送信し、
S32K146をリセットします。


J107の

2-3 (デフォルト)
S32K146 USBマイクロで駆動
コネクタ。


J10の
2-3 (デフォルト)
VDD電圧は5Vに接続されています

My Connectionはこんな感じ@danielmartynek 

VDDが5Vの場合、VDDにはどのピンを使用すればよいですか?
参考までに写真を添付しました

Re:S32K146-Q144EVBVEVBのパワーオンリセット

ありがとうございました@danielmartynek 
それについてはすぐに確認して更新します。


BRの
ニベシュ


Re:S32K146-Q144EVBVEVBのパワーオンリセット

こんにちは@danielmartynek 

ダニエルさん、ご回答いただき、誠にありがとうございます。
ダニエル、私たちが理論的に証明できる方法や計算はありますか?

あなたが私が理論を証明するのを手伝ってくれるなら、それは私にとってより役立つでしょう。

すぐにご連絡をお待ちしております!

ありがとうございます

Re:S32K146-Q144EVBVEVBのパワーオンリセット

こんにちは@danielmartynek 

POR後4.2ミリ秒を達成しています。
私の側の問題はどこにありますか。
あなたが私が実行しなければならないコードを持っているなら、あなたは私を推薦することができますか?

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎11-21-2025 02:33 PM
Updated by: