Hello,
我想为我的 IMX8MP LVDS 屏幕信号添加扩频。
我发现该功能适用于 8QuadMax 和 i.MX 8QuadXPlus Display,但不适用于 i.MX 8MP。
您知道什么时候可以使用它吗?或者已经有补丁可以添加它了?
谢谢。
它有效,谢谢。
Hi @clemntnxp,
感谢您联系 NXP 支持。
在我们的 i.MX8MP EVK 上,扩频时钟的实现是通过软件实现的。
我们没有任何代码示例来应用所需的更改。
以下是 LVDS 接口扩频支持的描述。
LVDS 接口没有像 MIPI 或 USB 接口那样集成 PLL,因此 LDB(LVDS 显示桥)模块使用 VIDEO_PLL1 作为根时钟,并且 VIDEO_PLL1 支持 SSCG(扩频时钟发生器)。
这是 iMX8M Plus 上 LVDS 接口的框图。
要启用 LVDS 接口的扩频时钟,您需要在 VIDEO_PLL1 控制寄存器上写入。
您需要使用 U-Boot 设置 SSCG_EN 和其他参数(MFR、MRR、SEL_PF、SEL_PF)。
为了正确设置,请参阅 i.MX8MP 参考手册中的第 5.1.5.4.4 SSCG 和小数 PLL 部分。
祝你有美好的一天!