こんにちはチーム、
imxrt1170評価ボードと、imxrt1176コントローラーを備えたカスタムボードを使用しています。
USB to micro-bケーブルを使用してUSBデバッグを接続すると、タイマーコードが実行され、タイマーも機能しますが、PEマイクロUSBデバッガを評価ボードに接続してデバッグすると、フリーランニングモード(ブレークポイントなし)でもタイマーコードが機能しません。
PE micro-USB デバッガを搭載した imxrt1170 評価ボードのタイマに影響を与える任意のピンまたは機能。
systickタイマーとデバッグモードで使用するPIT(プログラマブル割り込みタイマー)にも同じ設定がありますか?
こんにちは @Jeevan、
デバッグ モードでタイマーがカウントを続けるには、GPT 制御レジスタ (CR) と呼ばれるレジスタの DBGEN と呼ばれるビットが 1 になっている必要があります。このビットの目的は、RM で取得された次の画像に示すように、コードがデバッグ モードのときにタイマーを有効または無効にすることです
また、問題が発生した場合は、遠慮なくお知らせください。
BR
Habib.