1869461_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

1869461_ja-JP

1869461_ja-JP

LS1043A レジスタをコンパイルするためのツール

Hello,

LS1043A EVMのレジスタ設定に使用するツールを探しています。

それを使っていくつかの作業を行う必要があります。

私の目標は、

i) IFCとPCIe 2.0(x1レーン)の読み書き速度を測定する

- GPIOピンを使用して測定するにはどうすればよいですか?これらは、EVM の TDM インターフェイスで割り当てられます。

ii) RCWに関連するレジスタを設定する

上記のことにどのようにアプローチできますか?

これにはCodeWarriorが必要ですか?

それとも、上記のように機能するLinuxツールはありますか?

よろしくお願いいたします。

TJ

Re: LS1043A レジスタをコンパイルするためのツール

ようこそ

Re: LS1043A レジスタをコンパイルするためのツール迅速な回答yipingwangをありがとうございました、あなたの答えは私を大いに助けます。Re: LS1043A レジスタをコンパイルするためのツール

はい、このコマンドはLinuxのプロンプトで直接使用できます。

Re: LS1043A レジスタをコンパイルするためのツールご返信ありがとうございます。
ご容赦くださいますが、もう1つ質問に答えていただけますか?
「Linuxで」という意味の場合、TeraTermプロンプトでコマンドを使用できるということですか?
よろしくお願いいたします
TJさん
Re: LS1043A レジスタをコンパイルするためのツール

dd コマンドは、読み取り/書き込み速度を報告します。PCIeストレージデバイスとIFCフラッシュからの読み取り/書き込みが可能になりました。

Re: LS1043A レジスタをコンパイルするためのツール返信ありがとうございます。
PCIeとIFCの読み取り/書き込み速度をLinuxと比較する方法があることを理解しても大丈夫ですか?
Re: LS1043A レジスタをコンパイルするためのツール

Linuxで「dd」コマンドを使用してみてください。

例えば

dd if=/dev/zero of=/dev/nvme0n1 bs=16M count=512M iflag=count_bytes

または

dd if=/mnt/ramdisk/random.img of=/dev/nvme0n1 bs=16M

Re: LS1043A レジスタをコンパイルするためのツール親切で詳細な返信をありがとうございますYipingwang。
私の目的は、両方のインターフェイスの速度を比較し、他のボードとそのようなプロトコルを実行するインターフェイス(PCIeとIFCの間)を決定することです。
ボードを構成してこれを測定することは可能ですか?
それとも、これら2つのインターフェースを比較するために利用可能なLinuxツールはありますか?
Re: LS1043A レジスタをコンパイルするためのツール

i) あなたの目的について詳しく教えてください。

GPIOを使用して、IFCとPCIe 2.0(x1レーン)の読み取りおよび書き込み速度を測定することは不可能です。

ii) CodeWarriorを使用してRCWバイナリ(PBL)ファイルを生成できます。

Linuxツールは次のとおりです。

$ git clone https://github.com/nxp-qoriq/rcw

$ cd rcw

$ git checkout -b lf-6.1.55-2.2.0 lf-6.1.55-2.2.0

ls1043ardb/RR_FQPP_1455/rcw_1600.rcwをターゲットボードに合わせて変更し、makeを実行するとls1043ardb/RR_FQPP_1455/rcw_1600.binが得られます。

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎01-05-2026 11:11 PM
更新者: