1868700_ja-JP

取消
显示结果 
显示  仅  | 搜索替代 
您的意思是: 

1868700_ja-JP

1868700_ja-JP

[セキュリティ]すべてのキーをクリアする

Dear NXPs:

uSFE = false;

MASTER_ECE_KEY の Key 属性は Write Prot = 0 に設定されています。ブートプロトコル = 1;デバッガ Prot = 1;キー使用量 = 1;ワイルドカード = 1;

次に、bool eraseKeys(void)インターフェイス(csec_utils.h)を呼び出して、すべてのキーをクリアしたいと思います。しかし、

bool getUID(uint8_t *uid) 関数は、CSEC_DRV_GetID インターフェイスを呼び出すときに STATUS_SEC_KEY_NOT_AVAILABLE エラーを返しました。すべてのキーを消去するにはどうすればよいですか?

日時:[セキュリティ]すべてのキーをクリアする

Dear lukaszadrapa:

わかった、返信ありがとうございます。すべてのキーを消去する方法はありますか?

日時:[セキュリティ]すべてのキーをクリアする

Hi @Gideon 

それは理にかなっています。使用した場合: Boot Prot = 1;デバッガ Prot = 1;

...そうしたら:

lukaszadrapa_0-1716292349255.png


そのため、セキュア ブートが成功し、デバッガーを接続してキーを使用できない必要があります。

よろしくお願いします。

Lukas

标记 (1)
无评分
版本历史
最后更新:
‎01-06-2026 01:28 AM
更新人: