1868409_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

1868409_ja-JP

1868409_ja-JP

S32G-PROCEVB3-Sボード

Hello, 

S32G-PROCEVB3-Sボード– REV A Schematics.pdf p.17

U140 と U143 マルチプレクサはどちらもSD_MUX_TXN信号A0_P。

Q1:マルチプレクサへの信号入力はSD_MUX_TXNですか、正しいですか?

Q2:SD_MUX_TXNとは何ですか?S32Gのどこから来たの?他のページでは見つかりません。

ありがとうございます

Re:S32G-PROCEVB3-Sボード

U140の出力をU143の入力に接続する」

ありがとうダニエル、それは明らかです。

Re:S32G-PROCEVB3-Sボード

Hi,

前に述べたように、信号はU140とU143の間のポイントツーポイント接続です。U140の出力をU143の入力に接続する以外の目的はありません。

それを提供するのは、 SD_MUX_TXNの特定の信号は、マルチプレクサ/デマルチプレクサU140の出力によって提供されています。マルチプレクサの設定に応じて、U140のB0またはC0にルーティングできます。

U140に関する詳細については、このコミュニティはマルチプレクサ/デマルチプレクサ技術ではなくS32Gに関連しているため、NXPオンラインサービスの下でチケットを開くことをお勧めします。申し訳ございません。

お知らせください。

Re:S32G-PROCEVB3-Sボード

Hello Daniel,

この信号の目的は何ですか?

どこで/誰がそれを提供しますか?

ありがとうございます

Re:S32G-PROCEVB3-Sボード

Hi,

回路図で提供されている情報では、信号は伝送線路 (TX) であり、画像の右側に示されている信号は物理コネクタに送られるため、信号は U140 からの出力として見なされていると言えます。

お知らせください。

Re:S32G-PROCEVB3-Sボード

Hello Daniel,

更新していただきありがとうございます。

この信号の目的は何ですか?

U140の観点からは、入力信号ですか?

ありがとうございます

Re:S32G-PROCEVB3-Sボード

Hi,

全体的なお問い合わせ内容を誤解している可能性がありますが、その場合はお詫び申し上げます。

参照している信号は、回路図に示すように、U140 と U143 の間のポイントツーポイント接続です。

DanielAguirre_0-1716217334868.png

これらはS32Gに直接接続されていません。

お知らせください。

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎01-06-2026 12:51 AM
Updated by: