GUIDER をコンパイルする際に、「関数 'scrSetting1_btnClose_event_handler' のストレージクラスが無効です」というエラーが発生します。何が起こっているのでしょうか?GUI_GUIDER をコンパイルする際に以下のエラーが発生します。原因は何でしょうか?
"Compiling C:/NXP/GUI-Guider-Projects/TSVWI_V1.7.2_240517/lvgl-simulator/../generated/events_init.c" C:/NXP/GUI-Guider-Projects/TSVWI_V1.7.2_240517/lvgl-simulator/../generated/events_init.c: In function 'scrSetting1_btnDigiENT_event_handler': C:/NXP/GUI-Guider-Projects/TSVWI_V1.7.2_240517/lvgl-simulator/../generated/events_init.c:6352:13: error: invalid storage class for function 'scrSetting1_btnClose_event_handler' 6352 | static void scrSetting1_btnClose_event_handler (lv_event_t *e) | ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ C:/NXP/GUI-Guider-Projects/TSVWI_V1.7.2_240517/lvgl-simulator/../generated/events_init.c:8067:1: error: expected declaration or statement at end of input 8067 | } | ^ Makefile:102: recipe for target 'build/object/generated/events_init.o' failed mingw32-make: *** [build/object/generated/events_init.o] Error 1 mingw32-make: *** Waiting for unfinished jobs....
回答: GUIDER をコンパイルする際に、「関数 'scrSetting1_btnClose_event_handler' のストレージクラスが無効です」というエラーが発生します。どうすればこの問題を解決できますか?理由が見つかりました。イベント関数に括弧「}」が欠落していました。