我正在使用 imx8mplus lpddr4 evk,我构建了 IMXLXYOCTOUG v.LF6.1.55_2.2.0 bsp 版本。
如何使用CSI2-MIPI接口。它没有检测。我必须做哪些配置?
我正在使用ov5640相机,当我将此相机连接到CSI1-MIPI接口时,相机就可以工作了。
假设我连接到CSI2-MIPI接口,它不起作用。原因是什么?如果有人知道,请帮助我。
谢谢与问候
斯里尼瓦斯
设置 dtb 文件意味着,用给定的文件名fdtfile=imx8mp-evk.dtb更改变量fdtfile 。对吗?我附加了 uboot 文件。
谢谢并问候
斯里尼瓦斯
你好, Srinivas,
您可以先检查设备树中的 CSI2-MIPI 节点。检查 CSI2-MIPI 对应的 ov5640 摄像头节点是否存在,并且状态是否设置为“okay”。
如果 ov5640 摄像头在 CSI2-MIPI 中没有节点,您可以尝试基于 CSI1-MIPI 的节点创建它。
此致,
金伯利·卡瓦哈尔
RidgeRun 嵌入式软件工程师
联系我们:[email protected]
开发者维基: https://developer.ridgerun.com
网站: www.ridgerun.com