1868229_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

1868229_ja-JP

1868229_ja-JP

IMX8Mplus LPDDR4 EVKでCSI2-MIPIインターフェースを使用したい

IMX8Mplus LPDDR4 EVKを使用しており、IMXLXYOCTOUG v.LF6.1.55_2.2.0BSPバージョンをビルドしています。

CSI2-MIPI interface.it の使用方法が検出されません。どのような設定が必要ですか?

ov5640カメラを使用していますが、このカメラをCSI1-MIPIインターフェースに接続すると、カメラが機能します。

CSI2-MIPI インターフェイスに接続していると、機能していません。その理由は何ですか?どなたかご存知の方がいらっしゃいましたら、助けてください。

ありがとう&よろしく

スリニヴァス

Re: imx8mplus lpddr4 evk で csi2-mipi インターフェイスを使用したい0v5640カメラセンサーをCSI2-MIPIインターフェースに接続していますRe: imx8mplus lpddr4 evk で csi2-mipi インターフェイスを使用したい私のfdtfile = imx8mp-evk.dtb
「FATLS MMC 1:1」実行後
それはたくさんのDTBファイルを提供します。「imx8mp-evk-basler-ov5640.dtb」または「imx8mp-evk-os08a20-ov5640.dtb」のどちらであるか説明していただけますか?ファイルが読み取られるかどうか。ubootファイルでfdtfile=imx8mp-evk-basler-ov5640.dtbを変更する必要がありますか。
Re: imx8mplus lpddr4 evk で csi2-mipi インターフェイスを使用したい

DTBファイルの意味を設定し、変数fdtfileをfdtfile=imx8mp-evk.dtbに指定したファイル名に変更します。それは正しいですか?ubootファイルを添付しました。

ありがとうとよろしくお願いします

スリニバス

Re: imx8mplus lpddr4 evk で csi2-mipi インターフェイスを使用したい

こんにちはスリニヴァス、

最初に、デバイス・ツリーの CSI2-MIPI ノードを確認できます。 ov5640 カメラに CSI2-MIPI 用のノードがあり、状態が [ok] に設定されているかどうかを確認します。

ov5640 カメラの CSI2-MAPI にノードがない場合は、CSI1-MAPI のノードに基づいてノードを作成してみてください。


よろしくお願いします。

キンバリー・カルバハル

組み込みソフトウェアエンジニア - RidgeRun
お問い合わせ:support@ridgerun.com
開発者 Wiki: https://developer.ridgerun.com
ウェブサイト: www.ridgerun.com

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎11-21-2025 02:49 PM
Updated by: