*******************************************************************************
本デモ・アプリケーションは、S32K3xx MCU 用 MEM_InFls MCAL ドライバーの使用方法を示すことを目的としています。
本例では、MEM_InFls ドライバーを使用して、FLASH メモリ アドレス 0x50_0000 に 128 バイトを書き込みます。
------------------------------------------------------------------------------
* テストハードウェア: S32K3X2EVB‑Q172
* MCU: S32K312
* コンパイラ: S32DS 3.5
* SDK リリース: RTD 3.0.0
* デバッガ: PE Micro
* ターゲット: internal_FLASH
*******************************************************************************
結果:--
FLASH 書き込み/消去コードを配置した RAM の位置: ‑‑
RAM サイズの最大アドレスから 256 バイト下にコードを配置しました
0x20417DAA = 541162922
フラッシュ ルーチン保存に必要な RAM サイズ (MAP/リンカー・ファイルより): ‑‑
0x00407E64 ‑ 0x00407E38 = 44 バイト
S32K3 フラッシュメモリ用語 :--