1866213_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

1866213_ja-JP

1866213_ja-JP

並列NORフラッシュ(ADMUX)インターフェースでのADV#ピンの使用

Hello,

パラレルNORフラッシュ(256KB*16)をIMXRT1062と接続したいのですが、このプロセッサのアドレスとデータバスのポートピンは同じです。それで、私はADV#を見つけました。このADV#ピンの用途は何ですか?

SRAMのこのノートを見つけました。NORフラッシュも同じですか?

ADV# ピン は、ADV# 入力を Low にアサートすることにより、アドレス パス (ADQ=Address Buffer) を有効にします。ADV# が High の場合、データ パスは有効になります (ADQ=I/O バッファー)。

Re:パラレルNORフラッシュ(ADMUX)インターフェースでのADV#ピンの使用

わかりました。ありがとう

Re:パラレルNORフラッシュ(ADMUX)インターフェースでのADV#ピンの使用

SEMC 側から見ると、データ ピンとアドレス ピンは MUX モードになるため、NOR フラッシュ専用のアドレス/データ ピンを持つことはできません。通信は次のようになります。

Omar_Anguiano_0-1717025460922.png


これらの信号を分離するために外部コンポーネントを使用することについて。それは実行可能に見えますが、それは私たちの側でテストされていないので、それがあなたの適切な解決策であるかどうかは確認できません。

よろしくお願いいたします
オマル

Re:パラレルNORフラッシュ(ADMUX)インターフェースでのADV#ピンの使用

私に返信してください!

Re:パラレルNORフラッシュ(ADMUX)インターフェースでのADV#ピンの使用

わかりました、助けてくれてありがとう。

もう一つ教えてください。

アドレス バスとデータ バスを分離するためのパラレル NOR フラッシュをどのようにインターフェースできますか?直接インターフェースできますか?

imxrt1062 の同じ端子を NOR フラッシュ アドレスとデータ ピンで接続すると、コマンドはパラレル NOR フラッシュの両方のバスで転送されます。

画像を1枚添付しました。

imxrt1062とフラッシュチップの間に74LVC164245 ICを2つ追加することを考えています。アドレス/データ転送をフラッシュチップに分離できるようにしました。
 
Re:パラレルNORフラッシュ(ADMUX)インターフェースでのADV#ピンの使用

はい、ADV on nor フラッシュの使用は SRAM と似ています。

よろしくお願いいたします
オマル

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎01-06-2026 01:32 AM
Updated by: