私たちは、TシリーズQorIQプロセッサをベースとしたボードのデバッグと検証を行う予定です。
次の部分で十分であることを確認してください。
1. CWH-CTP-BASE-HE(基本単位)
with
2. CWH-CTP-COP-YE (プローブ先端着脱式)
QCVS(ddr validation suite)を使用したい。そのためのライセンスは別途購入する必要がありますか?または、上記のハードウェアにバンドルされています。
codewarriorソフトウェアのインストールパッケージも添付してください
NXPチーム、
qcvs suiteと一緒にLinuxでcodewarriorを実行することは可能ですか?
どうもありがとうございます。
1.購入したCodeWarrior TAPとプローブの先端が正しいこと。
2. https://www.nxp.com/design/design-center/software/development-software/codewarrior-development-tools... からSpecialist Level Suite CodeWarriorライセンスを購入する必要があります
3. CodeWarriorとQCVS(DDR)ツールを以下のリンクにアップロードしました。
https://support.nxp.com/s/case/5002p00002zooySAAQ/community-code-warrior-enquiry?language=en_US
まず、CodeWarrior for PA 10.5.1をインストールし、CodeWarrior IDEを開き、Help->Install New Software->Add->ArchiveからQCVS for PA 4.5をインストールしてください。