こんにちはチーム、
最近、YOCTO lx2160 ARDBビルドで以下のエラーが発生しています
1.リポジトリ init -u https://github.com/nxp-qoriq/yocto-sdk.git-b カークストーン -m ls-5.15.71-2.2.0_distro.xml
2.リポジトリ同期
source distro-setup-env -m lx2160ardb-rev2
ビットベイクLS-イメージ-メイン
パスが存在しないと思う更新を手伝ってくれませんか。
エラー:management-complex-10.35.0-r0 do_fetch:フェッチャーの失敗:フェッチコマンドエクスポートPSEUDO_DISABLED = 1;エクスポート DBUS_SESSION_BUS_ADDRESS="unix:path=/run/user/618713977/bus";export PATH="/YOCTO_lx2160/build_lx2160ardb-rev2/tmp/sysroots-uninative/x86_64-linux/usr/bin:/YOCTO_lx2160/build_lx2160ardb-rev2/tmp/work/lx2160ardb_rev2-fsl-linux/management-complex/10.35.0-r0/recipe-sysroot-native/usr/bin/tar-native:/YOCTO_lx2160/sources/poky/scripts:/YOCTO_lx2160/build_lx2160ardb-rev2/tmp/work/lx2160ardb_rev2-fsl-linux/management-complex/10.35.0-r0/recipe-sysroot-native/usr/bin/aarch64-fsl-linux:/YOCTO_lx2160/build_lx2160ardb-rev2/tmp/work/lx2160ardb_rev2-fsl-linux/management-complex/10.35.0-r0/recipe-sysroot/usr/bin/crossscripts:/YOCTO_lx2160/build_lx2160ardb-rev2/tmp/work/lx2160ardb_rev2-fsl-linux/management-complex/10.35.0-r0/recipe-sysroot-native/usr/sbin:/YOCTO_lx2160/build_lx2160ardb-rev2/tmp/work/lx2160ardb_rev2-fsl-linux/management-complex/10.35.0-r0/recipe-sysroot-native/usr/bin:/YOCTO_lx2160/build_lx2160ardb-rev2/tmp/work/lx2160ardb_rev2-fsl-linux/management-complex/10.35.0-r0/recipe-sysroot-native/sbin:/YOCTO_lx2160/build_lx2160ardb-rev2/tmp/work/lx2160ardb_rev2-fsl-linux/management-complex/10.35.0-r0/recipe-sysroot-native/bin:/YOCTO_lx2160/sources/poky/bitbake/bin:/YOCTO_lx2160/build_lx2160ardb-rev2/tmp/hosttools";export HOME="/home/ryathnah";LANG=C git -c core.fsyncobjectfiles=0-c gc.autoDetach=false -c core.pager=catclone --bare --mirror https://github.com/nxp-qoriq/qoriq-mc-binary/YOCTO_lx2160/downloads/git2/github.com.nxp-qoriq.qoriq-mc-binary--progress が終了コード 128 で失敗し、出力なし
エラー:management-complex-10.35.0-r0 do_fetch:Bitbake Fetcherエラー:FetchError('どのソースからもURLを取得できません。'git://github.com/nxp-qoriq/qoriq-mc-binary;protocol=https;nobranch=1')
エラー:障害のログファイルが/YOCTO_lx2160/build_lx2160ardb-rev2/tmp/work/lx2160ardb_rev2-fsl-linux/management-complex/10.35.0-r0/temp/log.do_fetch.3000871に保存されています
エラー:タスク(/YOCTO_lx2160/sources/meta-qoriq/recipes-dpaa2/management-complex/management-complex_10.35.0.bb:do_fetch)が終了コード「1」で失敗しました
ありがとうございます。
ランガ
皆さん、こんにちは。
同じことを解決できる:
LIC_FILES_CHKSUM = "file://NXP-Binary-EULA.txt;md5=481d6288552113961a835bbabceb0c33"
MCのbbファイルのmd5sumを修正しました。
ありがとうございます
R
こんにちはチーム、
変更後に以下のエラーに直面します。
エラー:management-complex-10.35.0-r0 do_populate_lic:QA問題:management-complex:LIC_FILES_CHKSUMが file://NXP-Binary-EULA.txt と一致しません。md5=1db1363924ceccb1edea921b6495bdc2
management-complex: 新しい md5 チェックサムは 481d6288552113961a835bbabceb0c33 です。
management-complex: 選択したライセンステキストは次のとおりです。
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
著作権© 2017-2020 NXPの壁紙全著作権所有。
ソフトウェアライセンス契約(以下「本契約」といいます)
付随するバイナリソフトウェアの使用、複製、または配布
ライセンシーは、本契約の条件に同意したことになります。
ライセンスソフトウェア。「バイナリソフトウェア」とは、以下で指定されているバイナリ形式のソフトウェアを意味します。
付録A 本契約の条件に従い、NXP USA, Inc.
(「NXP」)は、ライセンシーに世界的、非独占的、ロイヤリティフリーのライセンスを付与します
...
合意。
別紙A
バイナリソフトウェア
本契約では、バイナリ形式のソフトウェアのみを提供できます
本契約の対象となるソフトウェアの一覧は次のとおりです。
MCバイナリファームウェア
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
management-complex: /YOCTO_lx2160/build_lx2160ardb-rev2/tmp/work/lx2160ardb_rev2-fsl-linux/management-complex/10.35.0-r0/git/NXP-Binary-EULA.txt でライセンス情報が変更されているかどうかを確認します [license-checksum]
エラー: management-complex-10.35.0-r0 do_populate_lic: 致命的な QA エラーが見つかりました。タスクは失敗しました。
エラー:障害のログファイルが/ YOCTO_lx2160 / build_lx2160ardb-rev2 / tmp / work / lx2160ardb_rev2-fsl-linux / management-complex / 10.35.0-r0 / temp / log.do_populate_lic.2737681に保存されている
エラー:タスク(/YOCTO_lx2160/sources/meta-qoriq/recipes-dpaa2/management-complex/management-complex_10.35.0.bb:do_populate_lic)が終了コード「1」で失敗しました
注: タスクの概要: 4362 個のタスクを試行しましたが、そのうち 4331 は再実行する必要がなく、1 個が失敗しました。
レシピのsources/meta-qoriq/recipes-dpaa2/management-complex/management-complex_10.35.0.bbを以下のように変更してください。
SRCREV = "836d7bf606b51c18b5e3726d68dcf3b3ac4de74a"
次のように変更します。
SRCREV = "73d323d2538d7fe7ae93d88c2c5c4489f5891fcb"