1864911_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

1864911_ja-JP

1864911_ja-JP

LPSPI SEND の質問。

hi.

LPSPI0のセンド機能を利用したいのですが。

(LPSPI_DRV_MasterTransferBlocking)

しかし、今は信号がありません。(オシロスコープ)


別紙1.H/W回路図。

別紙2.config設定。

別紙3.コード init です。


ここで質問があります。

LPSPI0_OUTだけでもトランスミソンは可能ですか?

それとも、別のピンを接続する必要がありますか?(例:LPSPI0_PCS1)


必要なのはsend機能だけです。

その機能の要件は何ですか?


(32K146を使用)


どうもありがとうございます。

日時:LPSPI SENDの質問。

Hi 

マスターとして、少なくともシリアル クロック ピンを初期化する必要があります。


よろしくお願いいたします
ロビン
-------------------------------------------------------------------------------
手記:
- この記事があなたの疑問に答えたら、「正解をマーク」ボタンをクリックしてください。ありがとうございます!

- 最後の投稿から7週間スレッドをフォローしていますが、その後の返信は無視されます
新しいスレッドを開き、後で関連する質問がある場合は、閉じたスレッドを参照してください。
-------------------------------------------------------------------------------

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎01-06-2026 01:39 AM
更新者: